This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:SN65DSI86 硬件问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635668/sn65dsi86-sn65dsi86-hardware-questions

器件型号: SN65DSI86

尊敬的团队:

请参阅 SN65DSI86、客户想要知道我们是否能够支持以下要求:


源总线类型:4 通道 MIPI C/DPHY 2.5Gbps;
源端口号:1.0;
受电总线类型:4 通道 DP1.2 或 DP1.4 支持 4K30;
受电端子号:1.0;
支持通道交换:是;(Type-C 输出,将正向和反向插入)

谢谢您、

Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    分辨率:

    SN65DSI86 将 DSI 输入转换为 eDP 输出。 它只能支持 D-PHY、每通道速率高达 1.5Gbps、视频带宽最大为 12Gbps、如数据表中所述。

    它可以支持 eDP 1.4、并且每个通道的最大 DP 速率为 5.4Gbps。

    4K30 分辨率带宽将取决于所使用的确切 PCLK。

    根据估算、如果 30fps 时 4K 视频的像素时钟速率为~297MHz、则所需的视频带宽将为= pclk * bpp = 297MHz * 24bpp = 7.128Gbps。 这应该受到支持、因为它低于 12Gbps DSI 限制。

    通道交换:

    该器件还支持使用 0x59 寄存器进行通道交换。

    DP 交替模式和 Type-C:

    要将 DP 输出与 Type-C 配合使用、DP 交替模式需要与合适的单独 PD 控制器器件和 TUSB546A 等 Type-C 转接驱动器配合使用。  


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    感谢您的快速答复。

    另外两个用于查看详细信息的问题:

    1) 仅支持 eDP1.4 或器件也可支持原始 DP1.2/1.4、我在某些帖子中看到 SN65DSI86 也可以与 DP1.4 兼容?

    2) 信道交换和 DP 交替模式是否有两个不同的概念? 通过使用通道交换、它们可以支持 Type-C 双侧插件、但对于协议、它们仍然需要支持芯片。

    谢谢您、

    Yishan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yishan:

    1.是的,此设备也可以支持 DisplayPort 接口。 对于 DP 应用程序、必须以不同的方式进行硬件和软件配置。

    此 E2E 主题分享了一些详细信息: SN65DSI86-Q1:驱动显示端口连接器而非 eDP


    2. 您能告诉我们您是什么意思? 在我之前的响应中、通过通道交换、我指的 是更改引脚的输出通道分配。


    要将 DP 输出与 Type-C 配合使用、DP 交替模式需要与合适的单独 PD 控制器器件和 Type-C 转接驱动器(如 TUSB546A)配合使用 。  [/报价]

    Type-C 连接 DP 交替模式需要额外的元件。 如果 TUSB546A 适合您的应用、您可以考虑使用它。


    此致、
    Ikram