This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HM SGMII 不一致的自动协商

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1631281/dp83869hm-dp83869hm-sgmii-inconsistent-auto-negotiation

器件型号: DP83869HM
主题: DP83869 中讨论的其他器件

您好:

背景:

我们有一个带有 DP83869HM PHY 的定制电路板、该 PHY 连接到用作 MAC over 4 线 SGMII 接口的 FPGA。 PHY 通过电阻器搭接配置为 SGMII 转铜缆以太网模式。

上电后、始终自动实现 SGMII 链路。 PHY 检测到 MDI/铜缆链路上/下事件后、PHY 会触发 SGMII 自动协商、这通常会再次设置 SGMII 链路。

建立有效的 SGMII 链路后、数据能够以 1G 速度一致地流式传输、即使对于巨型帧、也不会出现异常加载。

问题:

每次 DP83869HM PHY 检测到 MDI/铜缆链路事件、然后与 MAC 重新启动 SGMII 自动协商时、有可能不会解决此过程、SGMII 链路本身永远不会再次出现。

在 MDI/铜缆链路上触发新的向上/向下事件后、便有可能成功实现 SGMII 重新协商并恢复链路。

尝试修复:

我们将 GEN_CFG3 寄存器(偏移= 31h)的 SGMII_AutoNeg_TIMER(位 7)从 2us 增加到 1.6ms、然后进一步增加到 11ms。 通过 MDI、通过 REGCR 和 ADDAR 寄存器、对扩展寄存器组进行该写入。

这并没有带来任何明显的改善。

是否有与此问题相关的勘误表?  您会给出什么建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    我们有一份SGMII 故障排除指南、其中汇编了解决 SGMII 问题的步骤。 您能否通读本文档、看看它是否有助于解决问题?

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 是的、我们已经看到并通过了此故障排除指南。 遗憾的是、本指南中没有关于我们问题的解释、我们看到了这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    下面是我对此进行研究的几个想法:

    1.您是否尝试过在 PHY 和 FPGA 上都禁用 SGMII 自动协商? 这可以解决问题吗?

    2.是否按照故障排除指南第 1.4 节中的说明进行了任何回送测试?

    3.通过 0xC00[9]重新启动 SGMII 自动协商是否有任何效果?

    4.在工作和失败的情况下是否设置了 0x37[1]?

    5.您的所有电路板上是否存在问题、或者某些电路板是否显示了这种行为?

    6.确保 PHY 基准时钟在数据表规格范围内、尤其是 ppm 规格范围内。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Shane、
    1.是的,我们尝试了这个,但没有成功,没有实现链接。 您能否通过 MDIO 共享确切的寄存器写入命令顺序、以便在 PHY 上禁用 SGMII 自动协商? 是否需要复位?
    2.是的,我们已经验证了这一点。
    3.不,我们只从 FPGA 方面执行了重新协商。 如我们所见、每次 PHY 检测到铜向上/向下事件时、它都已执行重新协商、而重新协商有可能发生故障。 通过 0xC00[9]手动执行它之间是否有任何区别?
    5.是的,我们在所有的板上都看到了这个问题,但程度不同。  
    6.是的、xtal 正确 (FC5BQCCMM25.0-T1)、并且引脚 CLK_OUT 上测得的输出频率在规格范围内。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    1.用于禁用 SGMII 自动协商的寄存器写入为 0x14[7]。 如果您已经建立了相关链接、则可能需要重置。

    2、手动重启自动协商或通过链路接通事件之间没有功能差异。

    我仍然很好奇、对于失败的情况和工作案例、PHY 中是否设置了 0x37[1]。 我们的应用手册建议此位反映 MAC 对 SGMII 控制信息的确认。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.0x14[7]= 0 是我们尝试过的、但没有导致链路正常工作。 执行此类操作后、您会建议使用哪些复位? 我们尝试了 0x1F[14]=1 — 写入后是否需要清除该寄存器位?

    SGMII_AUTO_NEG_STATUS 寄存器 (0x37) 具有以下值:
    *良好情况:0x37 = 0x3 -> 0x37[0]= 1、0x37[1]= 1
    *故障情况:0x37 = 0x2 -> 0x37[0]= 0、0x37[1]= 1
    因此、即使在坏的情况下、MAC/FPGA 似乎确实响应了确认、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于成功和失败的场景、我们已对 MAC 的 SGMII 自动协商第 37 条状态机进行采样、使其从“AN_ENABLE"更“更改为“LINK_OK"。“。 我们发现有趣的是以下内容:

    1. 每个铜缆链路接通事件都会产生 2 个背对背 SGMII 自动协商序列。 这是预料之中的吗?
    2. 在成功案例中、A.2 和 A.3 有不同的行为。 这是一个线索吗?
    3. 在故障情况下、状态机似乎在 B.2 之后卡住、无法继续。

    请结合我们有关 SGMII_AUTO_NEG_STATUS 值的其他响应来查看随附的文件。

    文件:  

    e2e.ti.com/.../AN-troubleshooting.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    感谢您提供详细信息、以回答您的问题:

    1.在这种情况下我会尝试软件复位 (0x001F = 4000)。 执行硬件复位会恢复寄存器值、因此会重新启用自动协商。

    2、有趣的是、在场景 B.2 中、当 MAC 侧似乎没有确认时 PHY 显示确认。 在这种情况下、协商似乎在 an_restart 阶段分解。  在工作和失败的情况下、您在 0xC01[2]中看到什么值? 我相信这将是 PHY 上的 SGMII 链路状态。

    • 此外、您的 MAC 是否显示导致链路在 AN_restart 阶段停止的原因? 根据我能说的、退出此阶段的唯一要求是 LINK_TIMER 完成

    两个 SGMII 自动协商序列 (A.2/A.3) 看起来相同。 我相信你不需要谈判两次,虽然我不会看到这样做的问题,如果链接被提出。

    4.我看到 A.1 与 A.2/A.3 的区别是 Link_ok 在低电平状态下开始、而 AN_EN 稍长(可能是由于上电电路)。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈!

    1.这是我们已经尝试禁用 MAC 和 PHY 但导致链路无法正常工作的情况。 但是、我们现在已经尝试仅在 PHY 0x14[7]处禁用、然后执行复位 0x1F=0x4000。 我们可以看到 PHY 仍然执行/响应 SGMII AN。 这真的会关断吗?

    2.在指示链路接通的情况下、FX_STS 位 STTS_LINK_STATUS 位似乎被置为有效。  

    寄存器 0xC01
    成功= 6169
    失败= 6149
    我们不知道在这种情况下 MAC 为什么在 AN_restart 处停止。
    3. A.2 和 A.3 并不相同。 放大后、您可以看到 A.2 不同、请参阅 pdf 中的“场景 A.2 进一步放大“。 在 A.2 中、“an_enable"和“和“an_restart"在“在最初稳定之前切换几次。 关于“意外的“双 SGMII、我们看到:
    • 这可能是什么原因? 我们不会通过 MDIO 从 MAC 或 PHY 端显式触发。
    • 在 DP83869 PHY 上检测到铜缆事件时、SGMII 侧的正常预期行为是什么。  
    • PHY 会以某种方式超时并重新开始该过程吗? 或者、
    • MAC 可能是由于超时或并行进程而以某种方式触发的。
    • 是否有办法知道谁在触发我们所看到的每个流程?
    4.你对 Link_ok 行为是正确的,但是上面提到的 A.2 不同。 您认为 AN_EN 因上电而处于低电平是正确的。
    此致、
    Magnus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    1、是、此位禁用 PHY 上的 SGMII 自动协商。

    2.以下是我对你的其他问题的看法。

    • 我怀疑双 SGMII A 可能会由 MAC 或 PHY 的重新协商请求导致。 根据我在规范第 37.2.4.1 节中看到的内容、可以从任一侧请求重新协商。 这看起来对应于状态机中的“dr_restart_an"变量“变量。
    • 预期是 PHY 将更新的控制信息发送到 MAC 并让 MAC 确认。
    • 根据状态机的波形、似乎没有设置 LINK_TIMER_DONE 标志。 在第 37 条规范中、必须设置 LINK_TIMER_DONE、才能从 AN_RESTART 转换为 ABILITY_DETECT。 SGMII 标准将 LINK_TIMER 从 10ms 降低至 1.6ms、这在 A.2/A.3 情况中很明显。 在 B.2 中、重启状态会在 1.6ms LINK_TIMER 完成之后持续很长时间。
    • 通过查看 E2E 和我们发布的文档 、我无法确定 PHY 是否正在请求重新协商。 如果有办法在 MAC 侧跟踪这一点、那么可以提供更多见解。  

    通常、当 SGMII 数据路径正确路由(环回显示没有错误)时、自动协商不会出现问题。 这是 PHY 还是 MAC 差异目前尚不清楚、但我还有几个问题:

    • 您提到了它在所有电路板上都能看到、但程度各不相同。 这些板之间的差异是什么? 某些电路板显示的数值是否低于其他电路板?
      • 如果您在电路板之间交换 PHY、该行为是否会跟踪 PHY 或其连接到的电路板?  
    • 所有电路板都是使用一个 FPGA 进行测试、还是依赖于所使用的 FPGA?
    • 问题发生的频率如何? (1/10 链接、1/100、...)
    • 以太网电缆长度或链路伙伴是否存在任何依赖关系? 如果换用电缆或链路伙伴、行为是否会发生变化?
    • 您是否能够共享 SGMII 布线的布局以供审核?

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们似乎遇到问题、因为正如我们已经指出的、PHY 在执行该寄存器写入时实际上并未禁用。 关于强制速度模式的注释、根据 CFG2 SGMII_AutoNeG_EN、这种模式或其他因素是否会影响 PHY 的行为?

    2.预期届时应该专门有一个由 PHY 触发的事件“1" SGMII“ SGMII。
    *我们有两个可以帮助解释这个问题吗? 可能其中一个设备请求重新协商、因为该过程未以完全兼容的方式执行。 在成功的情况下、我们看到第一次重新协商 (A2) 与 A3 略有不同、尽管从 MAC 的角度来看、这两个重协商都会产生 LINK_OK。
    *您提到了 1.6ms 链路计时器; PHY 的默认计时器为 2us ,而 MAC 的标准计时器为 1.6ms。 这在这里如何发挥作用? 我们尝试将 MAC 计时器扩展到 10ms、在该过程中我们看到了不同的行为、但仍然容易出错。
    *我们已经尝试更改 PHY 上的 SGMII 链路计时器、没有看到太大影响、更改此值后是否需要执行复位? 还是在下一次重新谈判之前进行更改就足够了?
    *不幸的是,我们无法跟踪更多的已经在 MAC 上。

    关于 SGMII 数据路径:
    *问题发生在不同程度取决于董事会,然而这是一个“定性“评估,因为行为不一致。 错误率可以是 1/10 至 1/1000 之间的任何值、甚至可能更低、因此交换 PHY 可能不太有用。
    *所有板都使用相同类型的 FPGA 和 Phy。
    *更改铜链路伙伴和电缆或电缆长度似乎没有影响。
    *如前所述,无论何时建立 SGMII 链路,我们都能在 MAC 和链路伙伴之间实现全双工 1G 数据流,以太网帧数量最多,完全无错误。 我们认为、对于我们当前的情况、这是一个比任何环回更相关的测试。 您是否认为尽管如此、SGMII 布局或布线可能仍然存在问题?

    此致、
    Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我们似乎遇到问题、因为正如我们已经指出的、PHY 在执行该寄存器写入时实际上并未禁用。 关于强制速度模式的注释、根据 CFG2 SGMII_AutoNeG_EN、这种模式或其他因素是否会影响 PHY 的行为?

    2.预期届时应该专门有一个由 PHY 触发的事件“1" SGMII“ SGMII。
    *我们有两个可以帮助解释这个问题吗? 可能其中一个设备请求重新协商、因为该过程未以完全兼容的方式执行。 在成功的情况下、我们看到第一次重新协商 (A2) 与 A3 略有不同、尽管从 MAC 的角度来看、这两个重协商都会产生 LINK_OK。
    *您提到了 1.6ms 链路计时器; PHY 的默认计时器为 2us ,而 MAC 的标准计时器为 1.6ms。 这在这里如何发挥作用? 我们尝试将 MAC 计时器扩展到 10ms、在该过程中我们看到了不同的行为、但仍然容易出错。
    *我们已经尝试更改 PHY 上的 SGMII 链路计时器、没有看到太大影响、更改此值后是否需要执行复位? 还是在下一次重新谈判之前进行更改就足够了?
    *不幸的是,我们无法跟踪更多的已经在 MAC 上。

    关于 SGMII 数据路径:
    *问题发生在不同程度取决于董事会,然而这是一个“定性“评估,因为行为不一致。 错误率可以是 1/10 至 1/1000 之间的任何值、甚至可能更低、因此交换 PHY 可能不太有用。
    *所有板都使用相同类型的 FPGA 和 Phy。
    *更改铜链路伙伴和电缆或电缆长度似乎没有影响。
    *如前所述,无论何时建立 SGMII 链路,我们都能在 MAC 和链路伙伴之间实现全双工 1G 数据流,以太网帧数量最多,完全无错误。 我们认为、对于我们当前的情况、这是一个比任何环回更相关的测试。 您是否认为尽管如此、SGMII 布局或布线可能仍然存在问题?

    此致、
    Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    1.禁用自动协商后、应将 SGMII 速度强制为 PHY 解析的 MDI 速度。 当在 PHY 上禁用自动协商功能时、也应在 MAC 上禁用该功能。

    2.这些都是很好的问题,但很难说你注意到的行为是否导致了这个问题。 例如、工作条件下有双重自动协商、这样就能够无问题地传输帧。 如果是、则双重自动协商(更高级别)系统中的预期行为是否正确? 从 PHY 的角度来看、该行为看起来正常。

    • 这同样适用于自动协商计时器。 更改 PHY 自动协商计时器似乎没有任何影响、因此我认为这不是 PHY 计时器的问题。 在 MAC 侧更改此设置时、您看到的行为差异是什么?
    • 更改 PHY 上的链路计时器时、只需在 MDI 上建立新的链路、而不需要复位。  

    3.因此,在单个电路板上,您可能会看到 1/10 到 1/1000 链路的问题是正确的? 还是某些电路板显示 1/10、某些电路板显示 1/1000? 如果第二种情况属实、则有助于看到两个电路板之间对 PHY 进行 ABA 交换、以了解性能是否遵循 PHY 或电路板。  

    • 我同意,传递真正的数据错误是证据,你的布局是好的,但它永远不会伤害有第二个外观Slight smile. 布局审核是 E2E 上的常见做法、因此如果您想查看一下、我可以这样做。

    我有一个问题:通过 0xC00 寄存器重新启动 SGMII 自动协商过程是否可以解决发生时的问题? 我认为、这相当于在 SGMII 端建立新的链路。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.  0x14[7] SGMII_AN_EN 和 0xC00[12] CTRL_ANEG_EN 之间的区别是什么? 它们之间有什么关系?  如前所述、禁用 0x14[7]不会停止对我们来说一切都仍然有效的过程。 是否需要禁用这两个器件?
    2. 我们不知道这是否是预期行为、但至少我们可以得出结论、这不是标准行为、不需要双重协商。更改 MAC 上的计时器确实会影响状态机跟踪的时间轴、但可观察的行为仍然相同。
    3. 没有相同的电路板可以在所有这些值之间变化。
    4. 一旦问题发生、写入 0xC00[1]无法解决问题、链路保持断开状态。 我们在建立链路的情况下尝试了寄存器写入操作、并发现它确实重新启动了 SGMII A、只是为了确保。 有趣的是、拔下铜缆会立即导致 SGMII 链路成功地重新协商、因此这两个过程可能在某种程度上并不相同。

    此致、

    Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    1.0x14[7]是 SGMII 转铜缆应用中的 SGMII 自动协商控制。 0xC00[12]用于桥接模式、例如 SGMII 转 RGMII 或 RGMII 转 SGMII。 您只需要禁用 0x14[7]以禁用 SGMII 转铜缆模式中的自动协商、但也应该在 MAC 上禁用自动协商。

    4.只是为了确认、您将 0xC00[9]写入“1"是“是正确的吗? 0xC00[1]被保留、因此我不确定这会对自动协商过程执行什么操作。

    我可以尝试改装我们的其中一款 DP83869 EVM、以了解我是否可以使 SGMII 与另一个 EVM 的 SGMII 接口(例如 DP83867-S-EVM)建立链路。 这将是一个 PHY <-->背对背 SGMII 连接、至少应该验证 DP83869 SGMII 自动协商过程是否正常。 订购 SMA 连接器后需要时间才能安装在 EVM 上。

    • 如果没有与第二种 PHY 或 MAC 类型相关联、就很难判断 MAC 或 PHY 是导致这种情况的原因。 使用 EVM 进行背对背测试是我可以想到的一种使用不同的 PHY 平台进行测试的方法。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1. 好的、只需要注意、在读取 0xC00[12]时、默认设置。
    2. 您说得对、这是个拼写错误、我是指 0xC00[9]。 我知道需要在两个器件上禁用 SGMII、但我们这样做时、没有功能链路。 我们希望在没有 Over SGMII 的情况下实现工作状态。
      1. 对于调试、 如果我们仅通过 0x14[7]禁用 PHY 上的 SGMII 而不是 MAC、那么我们想知道会发生什么情况? 我们观察到、在执行此操作并复位后、从 MAC 的角度来看、仍然完成并到达 LINK_OK。 我们发现这很奇怪、因为它应该是关闭的、但不知何故 MAC 可以完成。
      2. 检查 PHY 上 SGMII 链路状态的正确方法是禁用?  

    此致、

    Magnus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    我预计当 PHY 禁用了自动协商功能时、它不会等待 MAC 的任何确认、然后再发送数据。 我在该规范中没有看到描述禁用自动协商的部分、因此该实现很可能取决于制造商。

    我们可能会在 SGMII 通信开始时发送配置页面、但我相信我们不会等到确认后再发送数据。 即使在禁用协商的情况下、这也可能允许 MAC 进行自动协商。

    对于禁用时的链路状态、我将看到我们是否有执行此操作的寄存器。  

    此致、

    Shane  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Magnus、

    对于 SGMII 链路状态、可以使用 0xC01[5]。

    此致、

    Shane