This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1145-Q1:VCC 电压变化导致 VBAT 电流变化

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1145-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1635323/tcan1145-q1-vcc-voltage-change-causing-vbat-current-change

器件型号: TCAN1145-Q1

尊敬的专家:

我的客户正在测试 TCAN1145-Q1、他们会识别 VCC5V 何时正常供电、VIO3.3 = 0V、VBAT 电流为 417uA。 当 VCC5V 将电压更改为 1.75V(连续工作)、VIO3.3=0V、VBAT 电流为 634uA、这会增加其静态电流、导致泄漏电流超过标准。 两种情况下的 VBAT 电压均相同、等于 13.5V。

我是否可以知道 VCC 电压变化会导致 VBAT 电流变化? 有什么方法可以对其进行改进?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、道燕、

    请参阅数据表中的“电源特性“部分 8.6。 图 10-8 中的状态图也是了解发生了什么的必要条件。  

    您说的是、当 VCC 电源降至 1.75V 时、收发器正在增加 VSUP 引脚电流消耗?  

    是启用还是禁用失效防护模式?

    它们是如何测量电流的? 它们只是测量 VSUP 引脚电流消耗、还是测量电路板/PCB 电流消耗?

    VCC 上的 1.75V 是欠压情况。 在禁用失效防护模式的情况下、收发器将进入睡眠模式、此时 VSUP 上的电流消耗将大幅降低:<35uA。  

    如果他们启用了失效防护模式、他们的软件如何处理这种情况? 当 TCAN1145 处于正常模式时、预计电流消耗为~600uA。 典型的电流消耗为 1mA。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ethan:

    感谢您的提问、请查看以下内容:

    1. 软件缺少此相关寄存器的写入逻辑,只有读取逻辑,默认禁用。

    2. 电流测试涉及将 VSUP 电源与电流表串联,并且只测试 VSUP 引脚的电流消耗。

    3. 未启用此失效防护模式。

    根据上述信息、 您能否说明 VCC 电压变化为何会导致 VBAT 电流变化? 有什么方法可以对其进行改进?

    非常感谢!

    BR、

    道燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、道燕、

    请提供探测 VSUP、VCC、VIO 和 INH 引脚的波形。 根据您所述、当 VCC = 1.75V 时、收发器应处于失效防护模式。  

    请仔细检查失效防护模式。 寄存器 FS_DIS 默认设置为 0b、这意味着默认情况下启用失效防护模式。 但是、如果它们无法写入该寄存器、则收发器处于失效防护模式。 在失效防护模式下、TCAN1145 INH 引脚仍为高电平。 根据客户系统的不同、连接到 INH 引脚的元件可能会消耗额外的电流。  

    最终、当 VCC 为 1.75V 时、它超出数据表建议的运行条件 (4.5V - 5.5V)。 当不使用 VCC 时、它应该为 0V 以尽可能减少电流消耗。 如果客户禁用失效防护模式、收发器将在 VCC = 1.75V 期间进入睡眠模式、此时它的电流消耗最低。  

    此致、

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    请检查 VSUP、VCC、VIO 和 INH 引脚的以下波形。

    一些注意事项: 由于 VCC 和 VIO 连接到示波器、它们将缓慢断电。 当 VCC 电源从 1.75V 降至 1V 以下时、静态电流也会相应地降低、最终达到约 40uA 的正常静态电流。

    软件寄存器 FS_DIS 设置为 0b。 当静态电流异常时、INH 已经被拉至低电平、因此 INH 引脚上的元件不会额外消耗电流。

    以下信息是否有助于 指导 VCC 电压变化为何会导致 VBAT 电流变化? 非常感谢!

    BR、

    道燕

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、道燕、

    这张图像的分辨率非常低。 让我们通过电子邮件跟进、以便获得完整的图像质量。 您可以通过 ethan.s@ti.com 与我联系。  

    对于任何其他阅读此主题的人、我建议将 VIO 和 VCC 设置为 0V、以便尽可能减少 VSUP 上的电流消耗。 向 VIO 或 VCC 添加 100K 下拉电阻将有助于更快衰减至 0V。 一旦  在睡眠模式下将 VSUP 仅提供给 TCAN1145、它将处于最慢的电流消耗状态 (<35uA)。  

    此致、

    Ethan