This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS1204:HDMI 2.0 TX 原理图审阅和设计验证申请

Guru**** 2867080 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS1204, TDP1204, TDP2004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1632022/tmds1204-request-for-hdmi-2-0-tx-schematic-review-and-design-validation

器件型号: TMDS1204
Thread 中讨论的其他器件: TDP1204TDP2004

尊敬的 TI 支持团队:

我目前正在进行涉及 HDMI 2.0 发送器的硬件设计、非常感谢您对我的原理图进行的专家评论和指导。 此设计旨在支持符合 HDMI 2.0 规范的高速视频传输、希望确保稳健性、信号完整性并遵循 TI 建议的设计实践。

工程概述:

  • 应用: HDMI 2.0 发射器 (TX)
  • 目标分辨率:高达 4K @ 30Hz
  • FPGA/控制器:PolarFire FPGA
  • HDMI TX 器件:TMDS1204
  • 电源轨: 3.3V

请求审核:

请支持您查看我的原理图的以下方面:

  1. 电源设计
  2. 高速信号布线
  3. ESD 和保护
  4. DDC/HPD/控制信号

我随附了原理图 PDF 以及相关的设计说明、以供您审阅。

SCHEMATIC_HDMI-2.1_TX.PDF 

请告诉我是否需要我本人提供任何其他信息。 您的反馈对于帮助我完成可靠且高性能的设计非常有价值。

非常感谢您的时间和支持。

此致、

米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan、  

    以下是我的评论:
    1.请在布局中共同放置 0 欧姆电阻器和共模扼流圈:

    2. CMC 截止频率太低 (GHz)。 我们建议截止频率是数据通道奈奎斯特频率的三倍、因此是 9GHz。  

    3.用于 HDMI 的 ESD 二极管可能具有过高的钳位电压 (8.8V) 使我们的器件无法承受 ESD 事件。 请参考诸如 PUSB3FR4Z 之类的 ESD 二极管、以获取较低钳位电压的 ESD 二极管。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的快速答复。  

    第 1 点和第 2 点对我没有明确的理解。

    您建议的原理图级别更改吗? 如果是、请准确分享我必须更改的内容以及电路的其余部分的情况?

    一切看起来都好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan、  

    第 1 点是布局。 我们通常建议客户在布局中共同布局 CMC 的焊盘和 0 欧姆电阻器、以便在需要时使用 0 欧姆电阻器替换 CMC。 这是因为 CMC 可能会影响 HDMI 的信号完整性。  

    第 2 点不是针对原理图更改、而是针对 BOM 更改。 该原理图中使用的 CMC 具有低截止频率、我们建议客户使用具有更高截止频率 (HDMI 2.0 为 9GHz) 的 CMC。  

    否则、原理图本身看起来很好(第 3 点除外)。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    第 1 点 目前、我们已经发布了用于原型的设计。 所以这种意见是不能补充的。

    第 2/3 点 我们在评估板原理图 ( SLLU341 )。

    那么、对于原型设计、您是否可以这样做?根据我的原理图设计、您是否真的认为它适用于 12G?

    此致、

    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan、  

    CMC 和 ESD 二极管都应该正常。 这更多是基于我们过去的经验为我们的客户提供的建议。 我预计不会出现任何功能问题。  

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们已经收到原型板和 HDMI TX 上的传导测试。 但是、它没有按预期发挥作用。 显示器无法检测到 HDMI TX 信号。

    请建议我们执行后续步骤或执行任何检查来解决此问题。

    我们正在等待您的回复。

    谢谢、

    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan、  

    您是否尝试过不同的显示器和电缆?
    此外、您能否探测 HPD 信号以确保其为高电平、然后查看高压侧和低压侧是否有任何 DDC 缓冲器活动?

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我使用两台不同的显示器和两根不同的电缆进行了测试。

    HPD 信号如下:

    • HPD 输入:高电平

    • HPD 输出:高电平

    我尚未检查 DDC 活动。 您能否说明一下 DDC 线路上需要验证的确切内容以及这些引脚上预期有什么行为?

    我们目前正在使用 strap 配置模式、您认为这可能会导致任何问题吗?我们遗漏了什么?

    此外、我们还会以 6G 数据速率运行。 根据此配置、您是否发现任何潜在问题?

    此外、我们计划切换到 I2C 模式。 您能否提供需要配置的寄存器列表?

    谢谢、
    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milan、  

    您能否说明 DDC 线路上究竟需要验证哪些内容以及这些引脚上预计会出现什么行为?

    我们预计在插入 HDMI 电缆后会看到总线活动。 如果没有总线活动、则不会显示。  

    是 TMDS 6G 还是 FRL?  

    您可以考虑增加 EQ 设置并更改为线性模式、而不是限幅模式。  

    我建议查看 数据表中的 7.4.1.1 部分以获取 i2c 配置指南。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我尚未为 TMDS 或 FRL 配置任何特定设置、因为我当前使用的是 HDMI 2.0。 是否需要为此设置任何内容? 我们之前已经与您分享了原理图—您能回顾一下并提供我们错过了哪些更改的建议吗? HDMI 2.0 需要什么设置?

    此外、在线性模式下运行需要进行哪些更改? 我的理解是、它应该在有限模式下工作、您能否确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们有两个问题、敬请您给予指导:

    1. HDMI 分辨率不匹配
      我们目前正在接收的 HDMI 视频分辨率为 1922x1080p @ 59Hz 、而提供的输入为 1920x1080p @ 60Hz
      在中配置 IC 时、会观察到此行为 搭接模式 、并且由于这种不匹配、不能在所有显示器上检测到输出。

    请确认:

    • 为什么会发生该分辨率/时序不匹配?
    • 这可能是由于配置不正确还是内部调节导致的?
    • 我们如何确保在所有监控器上进行正确检测?
    1. I2C 模式问题
      产生电压 I2C 模式 、我们没有收到 IC 的任何响应。
    • MODE 引脚保持悬空、以便选择 I2C。
    • 配置的 I2C 地址为 0x5D 的地址 (根据 ADDR 引脚配置)。

    请告知:

    • I2C 模式是否需要任何其他硬件配置(例如引脚状态)?
    • 是否应显式驱动 MODE 引脚而不是保持悬空?
    • 切换到 I2C 模式后需要任何初始化序列?

    我们感谢您在这两个问题上提供指导。

    谢谢你。

    此致、
    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米兰

    DDC 总线使用 I2C 协议。 当显示器插入 HDMI 插座时、电源使用 DDC 总线读取显示器供应商/型号 ID、支持的分辨率等 当在 HDMI1.4 和 HDMI2.0 之间切换时、源端还使用 DDC 与监视器进行通信。 TMDS1204 使用其 LV_DDC_SDA/SCL 来监测此总线、并在 HDMI1.4 和 2.0 之间自动配置自身。 您可以使用 I2C 解码器或分析器来读取 DDC 通信。 查看原理图时、我注意到 LV_DDC_SDA/SCL 上有上拉电阻、如下所示。 请移除 R38 和 R39、因为 TMDS1204 具有内部上拉电阻器。  

    TMDS1204 作为转接驱动器、没有分辨率概念、因此、当您说“我们目前正在以的分辨率接收 HDMI 视频  1922x1080p @ 59Hz 、而提供的输入为  1920x1080p @ 60Hz 在中配置了 IC 时、会观察到此行为  搭接模式 、由于这种不匹配、不能在所有显示器上检测到输出“、这意味着什么?  

    设计本身与 HDMI 插座直流耦合。 但 AC_EN 引脚被拉高、以实现交流耦合输出。 则需要将其拉低、以实现直流耦合输出。

    在 I2C 模式下、需要将 MODE 引脚悬空。 但是在切换到 I2C 模式之前、我们是否可以一直处于引脚搭接模式、并首先修改 DDC 和 AC_EN 引脚?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您建议进行两项硬件更改:

    1. 移除 LV I²C 上拉电阻器。
      注意:我们目前不在 DDC I²C 线路上执行任何操作、而是将它们直接连接到源。

    2. 将 AC_EN 引脚设置为低电平。

    这些更改是否可以解决该问题?

    如果问题仍然存在、那么在 I²C 模式下应采取哪些后续步骤? 请使用所需的设置建议这些选项。  

    此外、我想提一下、在自举模式下、我们能够通过 HDMI 接收视频。 但是、当我们以相同的分辨率略微提高数据速率时、便不再能检测到 HDMI 信号。 我们是否需要更新 strap 配置设置以支持更高的数据速率?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米兰

    AC_EN 会影响主链路信号、因此我要确保 AC_EN 在引脚配置 (strap) 模式下被拉至低电平。  

    如果我们首先查看主链路信号质量、那么我也会将 CTLEMAP_SEL 更改为“F"。“。

    然后、您可以调优 EQ0 和 EQ1、以帮助补偿 TMDS1204 输入的信号质量。

    由于 TMDS1204 配置为限幅转接驱动器、因此您还可以调优 TXSWG 和 TXPRE 以补偿 TMDS1204 输出端的信号质量。 如果您有一个可以测量输出信号的高速示波器、那么这在调优 RX EQ0/EQ1 和 TXSWG 和 TXPRE 时将非常有用。

    对于 I2C 配置、我将按照第 7.4.1.1 节中的示例进行操作、其中 DDC 监控已禁用且 DDC 缓冲器已禁用作为起点。 请确保在写入后读回寄存器、以确保 I2C 读取/写入正常工作。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我将在您建议的自举模式下测试所有选项、看看会发生什么情况。

    在 μ I²C 模式下、我们无法执行写入和读取操作。 我们使用 Aardvark 时尝试读取 ID、但没有什么反应。

    您 I²C 建议是否缺少任何硬件配置、或者是否需要将其调整为 n ü r?

    我们离得太近了,只是缺少一些东西……!

    谢谢、

    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米兰

    在 ADDR 上设置 20k 下拉时、地址将设置为 0x5D。 在 MODE 引脚悬空的情况下、这将在 I2C 模式下启用 TMDS1204。  

    您能否用 4.7k 组装 R31 和 R32 并禁用 Aardvark 控制器中的 I2C 上拉?  

    您也可以将 R52 替换为 1k、并尝试使用 I2C 地址 0x5E、它是否起作用?


    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们已经尝试了您给出的 I2C 模式下的所有可用选项、但我们仍然无法从 IC 获得响应。 我们正在尝试使用 Aardvark 读取 ID、但没有得到。 您能帮助我们了解导致此问题的原因吗?

    然后、我们将重点转移到了配置 (strap) 模式并应用了您建议的配置。 然而、我们仍然没有达到预期的更高分辨率。 我们观察到的 TMDS 分辨率为 1922×1080、而不是 1920×1080。

    此外、在 HDMI 2.0 模式下:

    • 当我们从 FPGA 提供 1080p 8 位输入时、它工作正常。
    • 但是、当我们提供 1080p 10 位输入时、监视器不会检测到任何信号。

    您能否告知可能出了什么问题、或建议采取进一步的步骤来进行调试?

    此致、

    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米兰

    TMDS1204 不会影响分辨率。 如果您发送的是 1920x1080 分辨率、那么您将获得 1920x1080 分辨率。  

    对于 1080p 8 位至 1080p 10 位、这仍然低于 HDMI2.0 数据速率 (3.4Gbps <=数据速率< 6Gbps)、因此我不知道您在 HDMI2.0 模式下的意思是什么。 但是、如果我们需要在 HDMI2.0 模式下工作、那么我们需要确保 TMDS1204 DDC 正常工作、以便 TMDS1204 可以在引脚搭接模式下自动在 HDMI1.4 和 2.0 之间切换。 在 I2C 模式下、您可以选择让 TMDS1204 根据 DDC 监控自动配置自身(与引脚搭接模式相同)、或手动写入寄存器 0x20 以在 HDMI1.4 和 2.0 之间配置 TMDS1204。 同样、TMDS1204 没有 8 位或 10 位的概念、因此我想知道监控器是否可以支持 10 位?

    对于 I2C 访问、一旦 MODE 引脚悬空且地址正确、您应该能够读取/写入 TMDS1204 寄存器。 读取 TMDS1204 寄存器时、您能否分享 Aardvark I2C 控制器软件的屏幕截图?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    DDC 正常工作意味着什么?

    目前、我们没有主动驱动或配置 DDC I²C 引脚、它们仅连接到 FPGA 组。 您能否确认我们是否需要任何其他配置或处理?

    另外、您能建议我们如何验证 DDC 是否正常运行吗?

    请告诉我们是否需要我们方面采取任何具体步骤或行动。

    明天、我将分享 Aardwark 中 I2C 模式配置的屏幕截图。

    谢谢、

    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米兰

    下面是 DDC 总线的简要方框图。

    源 (FPGA) 和 监控器 使用 I2C 协议通过 DDC 总线相互交换信息。 其主要目的是允许 显示器 使用 EDID(扩展显示标识数据)来传达其功能、例如分辨率、刷新率和颜色格式。 除了 EDID 之外、 HDMI1.4 和 HDMI2.0 之间还有用于 TMDS 配置的 SCDC 寄存器地址偏移 0x20。  

    • 位 1:TMDS Bit_Clock_Ratio
      • 0 -> HDMI1.4
      • 1 -> HDMI2.0
    • 位 0:Scrambling_Enable
      • 1 -> HDMI2.0

    有关 DDC 总线的更多详细信息、您可以观看此视频、 https://www.youtube.com/watch?v=FpLH4rePvjc 

    因此、如果您尝试使用不同的显示器支持不同的分辨率、则需要 FPGA 读取显示器 EDID、并在 HDMI1.4 和 2.0 之间切换时与显示器进行通信。  

    为了验证这一功能、您可以使用 I2C 分析仪。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我们能够在两种配置模式 (strap 和 I2C) 下使视频处理高达 6G 的问题。

    但是、当我们尝试更高的数据速率 (8G、10G 和 12G) 时、显示器不会检测到任何信号。

    您能否帮助我们尽快解决此问题?

    此外、我们注意到、在您的 EVM 中、所有通道连接都已交换、包括 P 线和 N 线。 您能解释一下为什么需要这样做吗?

    交换引脚需要研究任何其他文档?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    该 EVM 旨在适应 TDP1204 和 TMDS1204。 如果您比较两者之间的引脚排列、则会在两者之间交换通道顺序。 通过 EVM 设计遵循 TDP1204 引脚排列、当涉及到 TDP1204 时、我们基本上使用其交换功能、如下所示。

    如何让 6G 在引脚配置 (strap) 和 I2C 模式下工作? 对于 8G、10G 和 12G、我假设这些是 HDMI FRL。 如果您读取 TMDS1204 寄存器 0x31、您是否会看到 FRL_RATE 设置正确?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    问题是由于我们这边的引脚排列错误导致的、如之前共享的原理图中所示、我们建立了不正确的连接。

    根据参考原理图、我们使用了交换功能来实现所需的引脚排列。 请参阅随附的图像、了解计划在下一个电路板版本中进行的最终连接。 请您确认一下是否正确?

    有了这个更新的连接,我们仍然需要使用交换功能,还是直接(直接)连接工作?

    此外、在参考原理图中、P 和 N 极性似乎互换了。 您能否确认这是否可以接受?

    我们还有关于数据速率支持的问题:
    为了获得更高的数据速率、我们是否可以在 HDMI 2.0 的 TMDS 模式下运行、或者该芯片是否仅在 FRL 模式下限制为更高的数据速率(例如 12G)?

    我们的要求是在 TMDS 模式下实现更高的数据速率、这是我们选择该芯片的原因之一。 请告诉我们这是否可行。

    谢谢。此致、
    米兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米兰

    TMDS1204 向后兼容 HDMI1.4b 和 HDMI2.0b。  

    由于它是转接驱动器、因此只要输入和输出之间的极性匹配、就可以交换极性。  

    TMDS1204 实施了扇出缓冲器功能、以支持 HDMI 时钟和数据在单独路径上的应用、通常这是在具有 FGPA 的 RX 设计中实现的。 但在您的用例中、哪一款是 HDMI2.1 TX 设计、为什么要使用 TMDS1204、而不是 TDP1204? 我还建议将 TDP2004 用于交流耦合源侧设计、因为与 TMDS1204 相比、其 24Gbps 的数据速率可提供更大的裕度。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、  

    您认为 HDMI2.0 源端 应用 TMDS1204 不适用于高于 6G 的更高数据速率吗?

    您会为我的应用推荐 TDP1204 芯片吗?

    是否直接替换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    TMDS1204 可支持超过 6G 的更高数据速率。 但是、如果您不打算使用其扇出缓冲器功能、为什么不使用 TDP1204? 对于 TX 端设计、我认为 TDP1204 是更合适的选择。

    如果您需要更大的裕度、也可以使用 TDP2004。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我一定会在下一版本的设计中使用 TDP1204 芯片。

    现在、为了验证硬件和整体概念、我需要使用现有的硬件。

    那么、您能告诉我如何使用扇出缓冲器实现更高的数据速率吗? 它将在自举或 I2C 模式下使用、工作原理是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    根据您的设计、我认为不需要扇出缓冲器来实现更高的数据速率。

    以下是手动将 TMDS1204 配置到 HDMI2.1Gbps FRL 4 通道的 I2C 代码示例。

    在数据速率更高或 HDMI2.1 FRL 的情况下、源端和监视器需要使用 DDC 总线进行链路训练。 您知道这是否成功吗?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我之前查看了 TI 文档 TDP1204 (TDP1204、TDP1204 从 HDMI2.0 迁移到 HDMI2.1“)、其中提到 HDMI 2.0 仅支持 8 位颜色、而我们以 10 位或 12 位颜色为目标。 基于此、我们是否需要使用 HDMI 2.1?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    正确、对于 4K@60Hz 8 位分辨率、总带宽为每通道 17.82Gbps 至 5.94Gbps、这是最大 HDMI2.0 数据速率。  使用 10 位时、总带宽在最大 HDMI2.0 数据速率之外从 17.82 * 30(10 位色深)/24(8 位色深)= 22.275Gbps 变化、因此您必须使用 HDMI2.1。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这适用于 4K@60Hz、但如果我们使用 1080p60hz、则该视频应适用于 HDMI2.0。 TMDS1204。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米兰

    您的理解是正确的。 从带宽角度来看、8 位和 10 位时的 1080[@60Hz 都将在 HDMI1.4 上运行。  

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在我的例子中、在相同的硬件下、我们没有获得 1080p60hz 10 位。

    您能告诉我我们遗漏了什么吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    米兰

    显示器是否支持 10 位分辨率? 从 TMDS1204 的角度来看、它对 8 位和 10 位无关紧要。 DDC 通信也应在 8 位和 10 位之间保持不变、并保持在 HDMI1.4。  

    谢谢

    David