This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9534A:关闭错误 — 电源电压轨挂起

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9534A, PCA9534

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636554/pca9534a-shutdown-error---supply-voltage-rail-hanging

部件号: PCA9534A
主题中讨论的其他器件: PCA9534

由于 NXP PCA9534BS3 的淘汰、在特定产品上、此组件已替换为 Texas Instruments 部件 PCA9534ARGTR。 期间  

在强制关闭 PCA9534ARGTR IO 扩展器期间、对于我正在处理的特定产品、此更换会导致关闭期间出现错误。 在强制关断期间、在电源被禁用后、电源电压轨(标称值+3.3V)似乎以 1.2V 主动驱动。 同样、所有 IO 引脚在关断期间配置为输出、在关断期间跟踪此电压。  

出于隐私考虑、 我不能分享原理图的更多具体图像以及 IO 扩展器与设计中其他电路的交互

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    我们仍在研究这一点、不久将作出答复。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    为了进一步了解该问题、您将 NXP pCA9534BS3 替换为 TI PCA9534A、并参阅 VCC 引脚漏电流保持在 1.2V 吗? 我们能否证实设计的唯一变化是 IC? 是否有任何其他原理图更改?  

    之前的 e2e 帖子中提到、是否实施了此修复?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    我可以确认、原理图和 PCB 的唯一变化是用 TI 元件替换 NXP 元件。
    我进一步研究了上一篇文章中提到的 Vcc 电源轨、测试证明问题不是馈送 IO 扩展器的电源。 只有当电路板上两个 IO 扩展器之一上的特定 IO 引脚 (IO5) 配置为输出时、电源轨保持在 1.2V 时才会出现错误/错误。 从后来的其他测量结果来看、PCA9534A 似乎正在驱动电源轨、但我不知道情况如何。

    我们能够获得 NXP 组件的最后一次可采购期限、我确实注意到发生了该问题的一个版本(该公司之前的测试未找到该问题)、即 Vcc 电源轨开始在 1.2V 处挂起约 0.5 秒、然后完成关断。 这意味着、与 NXP PCA9534BS3 相比、该设计存在一个潜在的问题恰好在 TI PCA9534A 中更加明显。 我认为这与上电复位行为有关、但从数据表中、我没有足够的信息来确认发生这种情况的机制。  

    此致、

    Gavin Birch

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gavin:

    目前我不知道根本原因、但可能发生的情况是、当 PCA9534 配置为输出高电平时、它会启用推挽驱动器的 PFET、从而通过 I/O 引脚创建一条到 VCC 的路径。  

    在器件断电期间、当此 PFET 被禁用以及器件复位 I/O 时、可能会存在一些延迟 因此存在一个泄漏路径。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、  

    感谢您对此的支持。