This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TG720EVM-MC:DP83TG720EVM-MC 电路板是否可以配置为 SGMII 模式? 如果是,我该怎么办?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83TG720EVM-MC

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638046/dp83tg720evm-mc-can-the-dp83tg720evm-mc-board-be-configured-as-sgmii-mode-if-yes-what-should-i-do

器件型号: DP83TG720EVM-MC

您好、

  现在、我们使 EVM 亮起:

DP83tg720.jpg

现在我们需要 SGMII 模式、芯片 DP83TG720SWRNDRQ1 和 DP83867ERGZR、 SGMII 模式应该怎么办?

谢谢、

BR、

拉塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rata:

    在 DP83TG720EVM-MC 上启用 SGMII 功能将很困难。 720 SGMII SOP/SON 引脚未路由到 PCB 上的 867 SGMII SIP/SIN 引脚(720 SIP/SIN 未连接到 867 SOP/SON 的情况相同)。  

    此致、

    Charles