This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I-Q1:您能否帮助检查是否有任何 USB 2.0 类型的测试数据包

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB4041I-Q1, TUSB4041I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1636605/tusb4041i-q1-can-you-help-check-is-there-any-test-packet-for-usb-2-0-type

器件型号: TUSB4041I-Q1
主题中讨论的其他器件: TUSB4041I

专家:您好:

 我们将 TUSB4041I-Q1 设计为适用于汽车 IVI 应用的 USB 集线器。

目前、我们希望使用器件组测试数据包、以便测试眼图。

我们已经确认有一个 E2E 共享测试数据包方法。

 我们正在使用以下设置、它可以成功执行。 然而、我们仍然无法通过相对端口获得任何信号的眼图。 您能指导我们如何设置集线器生成测试数据包输出端口、我们可以测量眼图。

 

按照 USB3.0 合规性模式、按如下方式设置测试数据包

image.png

image.png

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface---internal/f/interface---internal-forum/1604605/tusb4041i-q1-test-packet?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TUSB4041I-Q1%20test%20packet#

 

Roy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    罗伊:

      请查看此 网站

    位于 master MicrochipTech/USB-Hub-linux-examples··GitHub 上的 USB-Hub-linux-examples/General USB examples/USB 高速电气测试/USB_linux_hset.c

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、此 GitHub 链接中的代码用于编译和执行。 TUSB4041I USB 集线器的端口 1 已配置、返回消息指示其已进入测试数据包模式、但使用示波器在端口上未检测到 USB 2.0 信号。

    根据标准 USB 2.0 测试模式过程进行配置时、该命令可以成功执行。 但是、在使用示波器测量相应的端口引脚时、不会观察到信号。

    Test_Packet、PORT_Num = 1
    uint16_t wValue = 0x0015;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否正确设置了以下所有项目?  您是否将探头移至其他端口并 可能连接到错误的端口?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仅使用 TUSB4041I‑Q1 集线器的一个端口。 根据 PCB 原理图、端口连接正确、并且没有错误的端口连接。 使用相同的代码在 Microchip USB7002 集线器上设置端口测试模式时、可以观察到信号。

    设置“测试数据包“模式时、是否需要在配置过程中插入 USB 设备?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不是必需的、但您可以尝试将一个 USB 设备连接到另一个端口、以查看被测端口上的任何测试软件包。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SoC 的内部 USB 2.0 端口需要连接一个器件来触发测试数据包模式。 成功进入后、我移除了器件、示波器验证端口仍在发送测试数据包信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢  更新。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在前一项测试中、由于测试问题而没有信号。 现在、检测到信号。

       
         当前测试结果如下:
        1. USB 2.0 和 USB 1.1 的眼图测试均通过。

        

         但是、下列问题仍然存在、需要澄清:

    1. 仪器未检测到 USB 1.0 的任何信号。
    2. 应如何在端口上执行暂停和恢复测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 USB1.0 ,您只需要连接 UBS1.0 设备,如鼠标,测试装置应该在集线器下行端口和鼠标之间。

    对于暂停和恢复测试、您需要运行第 9 章的 USB2 CV 测试。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    连接用于 USB1.0 合规性测试的测试装置时、鼠标 LED 亮起。 但是、将探头连接到固定装置后、鼠标 LED 会熄灭。

    测试集线器下行端口时会出现此行为。 相比之下、当鼠标连接到测试板上的 SoC USB2.0 端口时、即使已连接探头、鼠标 LED 也不会熄灭。

    您对此问题有任何解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户如何测试 USB1.1? 它应类似于 USB1.0。

    好极了

    Brian