This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517-Q1:TCA9517-Q1 器件是否可用于解决 I²C Ω 线路上的反馈问题?

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9511A, TCA9517, TCA9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639351/tca9517-q1-can-the-tca9517-q1-device-be-used-to-solve-a-backfeeding-issue-on-the-i2c-lines

器件型号: TCA9517-Q1
主题中讨论的其他器件: TCA9517、TCA9511A、 TCA9803

您好:

在我们的设计中、n ü I²C 线路上存在回送问题。 是否可以使用该器件、从而使 VCCA 和 VCCB 都由 B 板电源供电?  

是否也可以使用连接到 B 侧电源电压的上拉电阻器来控制使能引脚?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tapio、

    感谢您的查询,我们将很快跟进。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapio:

    我不能完全理解您的意思...

    VCCA 和 VCCB 由 B 电路板电源供电?  [/报价]

    什么是 B 板电源?  

    您是否遇到两块电路板连接在一起的情况? VCCA 通电且 VCCB 未通电的情况如何?  

    未上电时、缓冲器在 I2C 引脚上具有高阻态。 未通电状态为 VCCA 低于 0.8V 和/或 VCCB 低于 2.5V。 如果一个电源断电、另一个电源通电、则该器件将处于高阻态。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tyler、

    我们有两块通过板对板连接器连接的板。

    VCCA 和 VCCB 都将由 B 板电源供电、因此它们仅在 B 板通电时存在。 但是、A 侧上拉电阻器将连接到 A 板 3.3V 电源、该电源始终开启。

    是否可以在此配置中使用该器件? 您是否会针对 I2C 线路反馈问题推荐更好的器件或解决方案?

    BR、

    Tapio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapio:

    我需要更多时间来回答您的问题。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapio:

    虽然我不完全理解您当前正在处理的初始反馈问题、但 TCA9517 可以帮助解决这一问题、因为电源引脚可以按任何顺序上电、而不会出现从一个电源引脚到另一个 VCCA 和 VCCB 的泄漏。  

    您可以确保 TCA9517 不会对电源进行反馈。 为了确保 SDA 和 SCL 上的干扰不会传播、最好控制 EN 引脚、在两个电路板完全上电之前将其保持为低电平。 EN 以 VCCB 为基准、并通过弱上拉电阻在内部上拉至 VCCB。

    或者、您可以使用专为这些类型的应用而设计的热插拔缓冲器、但您将无法跨缓冲器进行电平转换。 TCA9511A 是合适的器件。

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tyler:

    感谢您提供的信息、这对我有很大帮助。 您对 TCA9803 的看法如何?  工作温度范围需要为–40°C 至 125°C。

    此致、
    Tapio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tapio:

    我们还销售 TCA9517 汽车等级为–40°C 至 125°C 的产品。  

    TCA9517-Q1

    TCA9803 在 B 侧具有内部电流源、B 侧不需要上拉电阻器。  

    此致、

    Tyler