This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2E11EVM:B0/B1 版本和配置优先级

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2E11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639804/tusb2e11evm-b0-b1-version-and-configuration-priority

器件型号: TUSB2E11EVM
Thread: TUSB2E11 中讨论的其他器件

您好的团队、

我的客户对 TUSB2E11 有一些问题:

  • 我们当前的 EVM 上安装了 TUSB2E11 芯片的哪个版本 (B0 或 B1)?
  • 该芯片的 OTP 配置、GPIO 配置和 I2C 配置寄存器的配置优先级顺序是多少?

此致、

Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    我们的 eUSB2 专家是外出工作出差的。 他将于 4 月 27 日返回。 响应将延迟到那时。  

    很抱歉给您带来不便。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    我们当前的 EVM 上安装了 TUSB2E11 芯片的哪个版本 (B0 或 B1)?

    EVM 上的器件版本应为 b1。

    该芯片的 OTP 配置、GPIO 配置和 I2C 配置寄存器的配置优先级顺序是什么?

    这取决于中继器的配置方式。 在 I2C 模式 (SDA/SCL PU) 下、中继器的默认寄存器设置将是中继器的起始值。 这些默认值可在数据表的表 4-1 中找到:

    对于 GPIO 模式(SDA/SCL 低电平/悬空)、以下寄存器将根据启动时 GPIO 引脚的状态进行更改:

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    数据表中的表 5-3 和表 11-3 似乎不一致(表 5-3 中的顺序为 GPIO2、GPIO1、GPIO0、但表 11-3 中的顺序为 GPIO0、GPIO1、GPIO2)。  请您确认我们应该参考哪一个?

      

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    我们现在正在研究这一点、稍后将回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    请提醒这个主题,期待您的答复。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    感谢您的耐心。

    设置这些引脚的顺序无关紧要。 TUSB2E11 将在启动时同时对所有 GPIO 引脚进行采样。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    我很困惑、在 表 11-3 中、当 GPIO0 悬空、GPIO1 上拉、GPIO2 上拉时、种类的参数值将为 920mVp-p、0.9dB、1.09dB、685mV、98mV。 但在表 5-3 中、这些值对应于 GPIO2 悬空、GPIO1 上拉、GPIO0 上拉。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    对不理解您的问题表示歉意。 我已咨询数据表所有者、以了解为何会设置分立式方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    是否有任何更新? 客户正在寻求它、因为他们将很快开始 SMT。

    此致、

    Eileen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eileen:

    感谢您的耐心。 表 5-3 中的值正确。