This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:Si 测试失败

Guru**** 2991990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1624583/dp83867e-si-test-failed

器件型号: DP83867E

您好的团队、

我的客户在其系统中使用 DP83867、但遇到了一些 SI 测试问题。 您能帮助检查如何改进吗?

以下是 SI 测试和原理图:

dp83867.pdf 

a084fe844393cb13db7d2997b13e73b1.jpeg

BRS、

Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    这看起来很勉强。 客户是否发现任何功能问题、如果没有、这是否是前进的可接受途径?

    查看他们的原理图、他们的变压器从 80 –100MHz 开始超出 RL 的规格、这可能会影响到他们报告的行为。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    不、这是不可接受的。

    查看其原理图、其变压器从 80 –100MHz 开始超出了 RL 的规范、这可能会导致其报告的行为。

    我注意到 GST5009MLF 的 BW 为 100MHz。 您能帮助我们在此处推荐合适的变压器吗?

    BTW、我注意到、客户电路板中的变压器具有与我们 EVM 中的变压器规格相似的规格。

    是否有任何寄存器可用于修改此值?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    我想首先看一下布局、以确保不会有任何不理想的因素对设计做出贡献。 您能否提供每个层的 Altium 文件或.PDF 文件以及单层的每个页面?

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    请查看以下问题摘要:

    我的客户 Advantech 报告在 MDI 峰值输出电压测试 (1000Base-T) 中出现了 DP83867 故障。

    重要观察结果:

    • 客户测试了 3 块电路板、每个电路板 2 块芯片。 3 个芯片出现故障、所有 3 个主板都出现 IC 故障—有些在 U79、有些在 U82。
    • 所有 IC 都具有与下图相同的标记。
    • 故障项是 C 点或 D 点输出电压不匹配。 (可以在附件 faile.zip 中看到测试报告)
    • 交换发生故障的 IC、DP83867 问题。
    • 同一主板上的 4 个 Intel (I266) PHY 没有问题。
    • 附件是布局、规格和测试报告。

    支持需求:

    1. 这是已知的器件间型号吗? 它是否与制造批次、校准或特定寄存器设置有关?  
    2. 是否有任何进一步的调试步骤来帮助客户确定根本原因? 请告知后续步骤。

    附件: e2e.ti.com/.../83867.7z

    IC 标识:  

    寄存器:(两个 IC(良好和不良)具有相同的寄存器)

    //0x19 0x4004  

    //0x18 0x6B10  

    //0x1A 0x03  

    写入以下寄存器是为了避免电缆短路 (<1m) 链路不稳定问题。

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    请允许我到周末处理布局。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    注意到以下几项:

    -确保所有 MDI 布线的下方都有参考 GND。 变压器上的某些次级布线似乎没有接地基准并处于悬空状态

    -变压器次级没有 BOB-Smith 端接

    -变压器 CT 的次级连接在一起。 我们不建议这样做

    -确保时钟符合良好的 PPM 要求

    - ESD 二极管是否已组装? 这些可能会增加电容

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    感谢您提供详细的布局检查清单。 我已经与客户分享过、但我想强调他们方面的一个关键观察结果、这可能会转移根本原因的关注点。
    ‑进行了交叉验证:
    ·→将“故障“芯片换为已知正常的电路板、但仍然无法正常工作
    ·→将“通过“芯片替换为原始板仍通过的芯片
    这强烈表明问题出在特定器件上、而不是 PCB 布局或周围元件上。 该故障在采用相同布局的各个电路板上是一致的。
    有鉴于此、我想知道:
    1、这是否与器件‑到‑器件变化(例如内部校准,修整或工艺范围)有关?
    2.某些生产日期代码或批次是否存在有关 MDI 输出电平的已知问题?
    3.我们是否应该要求客户将故障设备退回给 FA(故障分析)?
    客户正在等待更清晰的结论。 非常感谢您‑芯片级别的根本原因。

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    从您提供的报告中可以看到、虽然峰 a、b 和 d 在规格范围内、但峰 c 在哪个位置似乎不匹配。 1G 规格非常严格。 为了帮助您的客户、我有一个可以帮助您的注册表。 您能否在设置[13]=“1"时“时、减小寄存器 0xA3[12:8]的值。 这有助于器件实现峰值 C 性能。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    您能否帮助确认 0xA3[13]和[8:12]是峰值 D 还是峰值 C?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    Gerome 目前不在办公室。

    但是、您提到的位适用于通道 D。我不太了解这里的历史记录、但客户是否未能通过通道 D 的峰值 C? A2/A3 寄存器旨在针对故障通道进行调优。 A2 寄存器用于通道 A 和 B、A3 寄存器用于通道 C 和 D。请建议客户根据 Gerome 的建议基于故障通道调整寄存器。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J 和 Gerome、

    修改寄存器后更新我的客户测试结果。

    将 A3[12:8]的寄存器设置为 00000 及以下是测试结果、但仍然没有通过、此外、之前传递的点 A&B 在修改寄存器后失败。

    是否有进一步的调试方法?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好的团队、

    是否有任何更新?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    很抱歉耽误响应时间。 A2/A3 可以调整为 32 个不同的值。 他们可以尝试 2F 而不是全部 0 吗?  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    客户已尝试根据建议将寄存器 0xA3[12:8]同时调优为“00000"和“和“2F"。“。 遗憾的是、C 点的测试结果仍然失败。 此外、客户注意到一个相关的趋势:当寄存器值增加时、信号质量会变差。 此外、为通道 C 修改该寄存器也会对先前通过的点 A 和点 B 结果产生负面影响。  

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    在调整任一方向时、客户是否可以提供合规性结果? 我们的方法是在一定的方向上调整该寄存器、看看合规性测试结果会受到怎样的影响。 我们的理解是、减小寄存器 0xA2 或 0xA3 中相应通道的默认值、可以优化以在正确方向传递结果。

    正在测试哪个通道/MDI 对? 客户应仅相应地调整该值。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    客户测试还表明、减小该值将优化结果、但甚至会降至 0、不能优化为“通过“。

    默认值:通道 D:

    减小至 0:(已改进,但仍超出规格,此外,A 点和 B 点超出规格)

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    我将此问题提请设计团队注意。 请在几天后收到回复。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    我仍在等待设计团队的意见。 请期待星期二的下次答复。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    我的设计团队被一些现有活动占用。 我将更新 EOD 星期四。

    此致、
    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    谢谢。 期待您的答复。

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    作为更新、我的设计团队仍在研究这一点。  

    同时、客户是否更换了新样品的产品、以查看新产品是否也出现此问题?

    作为一个抬头,我将在 Tbk 通过星期二。 我的内部团队仍在排队等待、我希望在我返岗时提供他们的反馈。

    此致、

    Gerome

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gerome、

    使用新样本更新测试。 客户测试了 2 个新的 D/C 样本、发现性能得到了提高。 最坏的情况是 2.05%(2%通过) 、而之前的情况是 2.71%和 2.38%。

    支持需求:

    1. 此问题是否已知?
    2. 帮助识别存在问题的 D/C。
    3. 帮助找出根本原因。 哪些电气性能会影响 DP83867 行为?

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rannie

    这是否与电子邮件中讨论的问题相同?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    是的、我们将通过电子邮件进行讨论。

    BRS、

    Rannie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rannie、

    让我们通过电子邮件继续讨论。

    此致、

    Gerome