This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9543A:TCA9543A "Vpass"和"VDPUx"

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640858/tca9543a-tca9543a-vpass-and-vdpux

器件型号: TCA9543A

1.两者之间的关系是什么 “Vpass"</s>“ “VDPUx"</s>“ 配置中的 PD?

2.两者之间的关系是什么 VCC “VDPUx"</s>“ 配置中的 PD?

2.png1.png

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.VDPUx 不得小于 Vpass

    2. Vpass 取决于 VCC 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面的 VCC 值如何:
    1.VDPUUM = 3.3V、VDPU0=3.3V / VDPUU1=3.3V、VCC =?
    2.VDPUUM  = 3.3V、VDPU0=1.8V / VDPU1=1.8V、VCC =?
    3.VDPUUM = 3.3V、VDPU0=1.8V / VDPU1=3.3V、VCC =?
    4.VDPUUM = 3.3V、VDPU0=3.3V / VDPUU1=1.8V、VCC =?

    5.VDPUUM = 1.8V、VDPU0=1.8V / VDPU1=1.8V、VCC =?
    6. VDPUUM = 1.8V、VDPU0=3.3V / VDPU1=3.3V、VCC =?
    7.VDPUUM = 1.8V、VDPU0=3.3V / VDPU1=1.8V、VCC =?
    8.VDPUUM = 1.8V、VDPU0=1.8V / VDPUU1=3.3V、VCC =?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只需使用最小的信号电压 VCC。 (在案例 1 中为 3.3V、在所有其他情况下为 1.8V。)

    VCC 也可以更小、也就是说、在案例 1 中、您还可以使用 VCC = 1.8V。