This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS320PR1601:DS320PR1601 速度不能达到 Gen5

Guru**** 2986060 points

Other Parts Discussed in Thread: DS320PR1601

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637376/ds320pr1601-ds320pr1601-speed-cannot-up-to-gen5

器件型号: DS320PR1601

尊敬的团队:

客户设计 DS320PR1601、现在速度不能达到 Gen5。

将 B_ADDR0_7-0、B_ADDR0_15-8、B_ADDR1_7-0 和 B_ADDR1_15-8 设置为 L3 级别(75k Ω)后、速度可以达到第 4 代/第 5 代、但第 5 代输出功率仍然失败且小于第 4 代。

随附的测试结果。

GEN5 x8:

PCIe x8 Gen5 f.png

Gen4 x8:

PCIe x8 Gen4 pass.png

 

请帮助我提出建议并发送邮件给我、然后我可以提供用于检查的原理图和布局。

请发邮件给我: peter.tseng@arrow.com

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:
    我将在明天的一天结束前作出回应。

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    请帮助我了解您的问题:

    [报价 userid=“101156" url="“ url="~“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637376/ds320pr1601-ds320pr1601-speed-cannot-up-to-gen5

    将 B_ADDR0_7-0、B_ADDR0_15-8、B_ADDR1_7-0 和 B_ADDR1_15-8 设置为 L3 级别(75k Ω)后、速度可以达到第 4 代/第 5 代、但第 5 代输出功率仍然失败且小于第 4 代。

    [/报价]
    1. 将 ADDR 引脚设置为 L3 有何变化? 这是否允许访问 SMBus 寄存器并配置 DS320PR1601?  
    2. 您能否确认端点显示为具有 x16 链路宽度的 Gen5? 如果是这种情况、则我认为 DS320PR1601 正在按预期运行。  
    3. DS320PR1601 无法控制端点的功耗。  正在运行什么测试? 为什么输出功率 是通过/失败的标准?  

    我已经向您发送了一封电子邮件、请您发送原理图和布局。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    1.他们根据表 7-3 的建议将这些引脚设置为 L3 设置。

    2.客户使用 Asus RTX5080 PCIe 卡进行测试。 测试工具程序是 GPU-Z
    3.他们使用 GPU-Z 测试和检查 PCIe 总线状态。

    附加的文件是 Gen4 x16 和 Gen5 x16 测试结果。

    第 4 代 x16:测试通过。

    Gen5 x16:测试失败、速度不能达到 gen5。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    我明天将介绍原理图。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter:

    您尝试过 Gen5 的 EQ 等级是什么? 我期望 EQ 设置与您用于第 4 代的设置不同。

    DS320PR1601 没有用于设置 EQ 设置的“引脚模式“。 您将需要使用 SMBus 寄存器访问或 EEPROM 来控制 EQ。   

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我是负责此项目的客户。

    我们为您提供了更多测量数据。

    这些图像是 PCIe Gen5 测量的最新结果:

    我们修改了 EQ 指数、使用 5、8、13、18。 18 的误差最少。  误差 集中在 Lane5/6 中。

    如果我们将平坦增益更改为–2dB/+2dB 或其他值、则显示器无法输出视频。  它甚至无法正常启动。

    这是我们的最新问题。

    好极了。

    Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    我之前没有使用 hwinfo 工具来调优转接驱动器 EQ 增强。  一般而言、根复合体将具有在电气级别执行眼图裕度测试的工具。 AMD CPU 具有 XiO 工具和 Intel CPU 使用 IOMT。 仅使用 hwinfo 的通道错误计数器来调试链路建立问题会很困难。 您是否有方法在 CPU 或端点测量眼图?  

    屏幕截图是否按 EQ 的顺序排列? 在屏幕截图中、EQ18 的通道误差最低、但 PCIe 链路速度为第 2 代。 hwinfo 应该有一种查看 PCIe 链路宽度和链路速度的方法。 测试 EQ 时、请找到相应的功能并找到导致 Gen5 链路建立的 EQ 设置。

    您是否可以估算系统中的前置通道和后置通道损耗?   

    此致、

    Charles   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charle:

    我们没有用于测量 PCIe Gen5 的眼图的工具。 如果发送到外部测量、 成本将过高。

    因此、我们希望通过更改 EQ 设置来提高信号质量。

    您对此有何想法?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Liu、

    您可以尝试增加发生故障的通道上的 EQ 设置。 但是、监控通道错误将不会告诉您上行或下行通道是否需要更大的增强。  

    您可以使用 DS320PR1601 的内置眼图扫描工具更好地通知 EQ 调优: https://www.ti.com/lit/an/snla435a/snla435a.pdf。  

    估计系统中的前置通道和后置通道损耗是多少? 这也将有助于了解 EQ 设置。

    此致、

    Charles