This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD4E001:TPD4E001:VCC 连接及其对 I/O 电容的影响

Guru**** 3006710 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD4E001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639430/tpd4e001-tpd4e001-vcc-connection-and-the-effect-on-i-o-capacitance

器件型号: TPD4E001
主题中讨论的其他部件: Strike

我计划使用 TPD4E001 在某些 GPIO 和 SPI 端口 (3.3V IO) 上提供 ESD 保护。  

根据数据表的第 7.2.2 节、我可以选择不将 IC 的 Vcc 引脚连接到系统电源、同时仍建议在 Vcc 引脚上添加 0.1uF 电容器。  

我的问题是:让 Vcc 未连接到系统电源轨会对 I/O 引脚上的电容(即更大的输入电容)产生任何负面影响吗?  

我的理由是、由于没有 Vcc 来对位于 IO 引脚和 Vcc 之间的制动/转向二极管进行反向偏置、 IO 引脚可能会看到连接到 Vcc 的全电容。

提前感谢您的帮助!

g

 

TPD4E001--Section-7-2-2.png

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 G:

    你的推理似乎对我来说是正确的。 我需要与团队确认。

    单独注意、这是一个旧器件、是否有理由不选择电容较低的较新已发布器件?

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的答复。 您可以推荐使用较新发布的器件吗? (我不知道  TPD4E001 是一款旧器件)

    此致、

    g

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 G:

    TPD4E05U06 的电容较低。 我不知道您 需要的规格、因此请告诉我是否可行。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    您建议的器件应该起作用。 谢谢!

    关于我最初关于 tpd4e001 的问题、您是否仍能与您的团队跟进? (了解此信息以供我将来参考)

    此致、

    赠款

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 G:

    我已与团队跟进。 请给我几天时间来收集他们的反馈。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Bryan。 周末愉快!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 G:

    我希望你有一个良好的周末。 请查看以下有关您问题的评论:

    如果根本未连接 VCC、我认为 VCC 引脚上也不需要任何电容器。

    我理解您的评论:由于 I/O 上的上部二极管不再反向偏置、电容可能会增加。

    但增加可能不显著、因为 D1 是串联的、反向偏置。

    因此、实际上 I/O 引脚可能会检测到 0V 偏置电容、而不是 2.5V 反向偏置(没有 0.1uF 电容)。

    在电路板上仍有 0.1uF 电容器并断开 VCC 的情况下、对于 I/O 引脚、您可以看到整个 0.1uF 电容器、这是正确的。

    这是我们的后端工程师提供的反馈。 我仍在试图弄清楚为什么数据表建议将其保留在此处。 我想问的是、为什么 VCC 未连接到 VCC 引脚? 您的应用是什么?

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您和您的同事的答复。 对于我的应用、我通常需要保护一些通过 SPI/UART/I2C/GPIO 传输的电路板 I/O(连接器)。  有时连接器会通过 VCC、有时不会通过。

    我有一个关于 TVS 选择的后续问题:

    我知道、其中许多 TVS 阵列都有两种类型、一些具有 VCC 引脚、另一些没有。 我的问题是 TVS 阵列上 Vcc 引脚的用途是什么? 它是用于保护 Vcc 电源轨免受 ESD 事件的影响、还是用于使 I/O 引脚上的 ESD 冲击可以重定向到 Vcc 电源轨、并更好地被 Vcc 电源轨上的电容吸收? 似乎是基于 TPD4E001 数据表的后者。

    为了跟进我在上面的问题、我应该如何选择 TVS 阵列(具有 Vcc 的阵列与不具有 Vcc 的 TVS 阵列)?

    再次感谢您!

    赠款

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 G:

    你的理解是正确的。 这样、I/O 引脚上的 ESD 冲击可以重定向到 VCC 轨、并更好地被 VCC 轨上的电容吸收。 这会降低 I/O 引脚上的钳位电压。

    通常、 我们发布的较新 TVS 二极管在其配置中没有 VCC、这意味着冲击会直接接地。 这只是一条更简单、更安全的接地路径。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分

    赠款

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 G:

    我能够与另一位设计人员交谈、他提到 VCC 引脚上的额外电容器有助于解决 ESD 冲击的第一个峰值。 缺点是 IO 线路中会出现额外的电容。

    希望这是有道理的。

    此致、

    Bryan