This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB635-Q1:如何测量串行器正向通道输出差分电压

Guru**** 2999690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640608/ds90ub635-q1-how-to-measure-serializer-forward-channel-output-differential-voltage

器件型号: DS90UB635-Q1

您好、

我们如何测量串行器正向通道输出差分和单端电压。

image.png

此致、

Manoj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    让我看看这个、我会回来给您的。

    此致、

    Ethan Woods

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    在与内部团队讨论后、我们不希望用户专门衡量这些价值观。 相反、我们建议您满足通道规格要求、因为满足这些要求将确保您的器件在数据表中的规格范围内工作。  

    通道规格文档可在我们的 FPD-Link SharePoint 上找到、这需要 FAE 或 NDA 来申请文档。

    此致、

    Ethan Woods