This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:TCAN1044-Q1 和 TCAN1044A-Q1 对 EMI/EMC(导电发射)的影响

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN1044-Q1, TCAN1044A-Q1, TCAN1472-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1641753/tcan1044-q1-impact-of-tcan1044-q1-and-tcan1044a-q1-on-emi-emc-conductive-emission

器件型号: TCAN1044-Q1
主题中讨论的其他器件: TCAN1044A-Q1TCAN1472-Q1

尊敬的 TI 团队:
我们在设计中使用了器件 TCAN1044-Q1。
目前、我们 在信号线上执行导电性发射测试时面临一些故障。

请您帮助确认将我们的器件替换为 TCAN1044A-Q1 是否也能为我们提供帮助?

附加在我们的原理图下方(CAN 经典)、
image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    HI RAM、

    不幸的是,不,我不相信。 相反、A 版本可提供数据表中指定的更高 ESD 稳健性。

    我建议确保电源去耦电容尽可能靠近电源引脚、同时填充 CMC 和分裂端接以改善效果。

    此外、应确保在总线电容器后、二极管尽可能靠近连接器。 您也可以考虑使用 TCAN1472-Q1 作为替代产品、谢谢。

    此致、

    Michael。