This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB635-Q1:如何测量单端输入电压。

Guru**** 2988030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640634/ds90ub635-q1-how-to-measure-the-single-ended-input-voltage

器件型号: DS90UB635-Q1

您好、

您能否提供一个分步过程来验证单端输入 电压 SNA[下面随附的图片。  

image.png

此致、

Manoj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manoj、

    以下是详细步骤:

    1.在 DES 上配置一个图形发生器以输出反向通道串行位流。
    2.通过参考测试电缆将 DES 连接到具有眼图测试功能的数字示波器上。
    3.在 0V 上升沿触发时配置数字示波器。
    4.测量位时间以确定反向通道线路速率频率 FBC
    5.将数字示波器配置为每个通道 16M 个样本的存储长度和采样率
    >20 GSA/s
    6.在数字示波器上捕捉反向通道波形,显示数据眼图。
    7.验证数据眼高是否高于数据表最小反向通道输入振幅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh:

    图形发生器是否有任何代码或命令、请简要说明或逐步说明以生成图形。

    此致、

    Manoj Kumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manoj:

    实际上、无需任何代码或配置即可输出反向通道。 启动 DES 后、它将立即开始发送 BC 数据包。 仅当您想更改反向通道速率时、才需要相应地更改寄存器 0x58[2:0]。