Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5421
器件型号: SN75LVPE5421
早上好、
我尝试寻找一个能够利用通用 PCIe 和 PEG 进行切换的良好设置。 背景信息如下:
1.使用 ComExpress Type 6 模块,我需要选择在同一个 PCIe 连接器上的 GP PCIe 通道和 PEG 通道之间切换
a. GP PCIe 用于一种配置、PEG 用于另一种配置
B.可通过分立式元件更改来控制开关
C.空间有限、因此我只有 1 个 PCIe 连接器
2.我尝试使用 SN75LVPE5421 和 SN75LVP5412 在 SEL 上的 DNI 上拉电阻器下执行此操作。 它们似乎无法正确处理信号(似乎它们可能正在尝试进行某种握手,并且由于我的 PCIe 主机位于组件的另一侧、而不是数据表中预期的 Isw,因此无法正确传递数据)
a.移除元件并使用蓝色跳线旁路时、我可以很好地连接到 PCIe。
b.我在高速 O 形示波器上使用 3.5GHz 差分探头监控数据、数据似乎在两侧进行、但我没有解码器来验证数据是否正确。
3.我需要将 2 个潜在的控制器(主机)用于一个外设(目标)。 我知道这在大多数用例中都是落后的、在每个配置中一次只会选择一个主机。
您能否推荐适用于我的用例的一种或多种器件? 或者查看我的组件配置的附加映像、告诉我该怎么做? 附件图像是主机 TX 端。 PCIE_HSOx =连接器侧。 主机 RX 端具有相同的配置,但采用 SN75LVPE5421。

谢谢您、
Eric