This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5421:在 GP PCIE 和 PEG 之间切换

Guru**** 2997350 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE5421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642670/sn75lvpe5421-switching-between-gp-pcie-and-peg

器件型号: SN75LVPE5421

早上好、

我尝试寻找一个能够利用通用 PCIe 和 PEG 进行切换的良好设置。 背景信息如下:
1.使用 ComExpress Type 6 模块,我需要选择在同一个 PCIe 连接器上的 GP PCIe 通道和 PEG 通道之间切换

a. GP PCIe 用于一种配置、PEG 用于另一种配置
B.可通过分立式元件更改来控制开关
C.空间有限、因此我只有 1 个 PCIe 连接器

2.我尝试使用 SN75LVPE5421 和 SN75LVP5412 在 SEL 上的 DNI 上拉电阻器下执行此操作。 它们似乎无法正确处理信号(似乎它们可能正在尝试进行某种握手,并且由于我的 PCIe 主机位于组件的另一侧、而不是数据表中预期的 Isw,因此无法正确传递数据)
a.移除元件并使用蓝色跳线旁路时、我可以很好地连接到 PCIe。  
b.我在高速 O 形示波器上使用 3.5GHz 差分探头监控数据、数据似乎在两侧进行、但我没有解码器来验证数据是否正确。

3.我需要将 2 个潜在的控制器(主机)用于一个外设(目标)。 我知道这在大多数用例中都是落后的、在每个配置中一次只会选择一个主机。

您能否推荐适用于我的用例的一种或多种器件? 或者查看我的组件配置的附加映像、告诉我该怎么做? 附件图像是主机 TX 端。 PCIE_HSOx =连接器侧。 主机 RX 端具有相同的配置,但采用 SN75LVPE5421。

image.png

谢谢您、

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    请参阅我的评论:  

    3. 我需要对一个外设(目标)使用 2 个可能的控制器(主机)。 我知道这在大多数用例中都是落后的、在每个配置中一次只能选择一个主机。

    具有 2 台主机和单个端点的配置正常。 我们已经看到该配置在 SN75LVPE5421/412 之前使用。

    或者查看组件配置的附加图像并告诉我该怎么做?

    器件 strap 配置/配置看起来也可以正常。

    每个 PCIe 段是否恰好交流耦合一次?:  

    • 主机->交流耦合-> SN75LVPE5421/412 ->交流耦合->端点

    您能分享完整的原理图吗? 如果您想这样做、请回复我的电子邮件。 如果没有、我们可以在这里继续讨论。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我回复了您的电子邮件、其中包含我可以分享的内容。 对于任何其他寻求帮助的人、交流耦合在每个 TX 侧恰好一次。 我从两个器件的引脚 38 -> 3 和 37 -> 4 焊接了短跳线、并在通道 4 上实现正常(工作)的 PCIe 通信。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的更新、Eric。

    我已回复您的电子邮件。 让我们通过电子邮件继续讨论、因为它包含您的私人原理图。

    此致、

    Charles