This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811R-Q1:DP83TC811RWRNDTQ1 的原理图审阅

Guru**** 2893300 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1638114/dp83tc811r-q1-schematic-review-of-dp83tc811rwrndtq1

器件型号: DP83TC811R-Q1
主题: DP83TC811 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

我们基于 DP83TC811RWRNDTQ1 IC 设计了原理图。 请查看随附的原理图并分享您的反馈。

如果需要进行任何更改、请告知我们。

image.png

应届毕业生、

梅沙利尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maishalini:

    请允许我直至本周结束进行回顾。  

    您是否有理由选择 DP83TC811 而不是 DP83TC812?  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    是否有任何关于审查的最新情况?

    由于 DP83TC811 已在其他设计中得到验证、因此在这里也使用了它。

    DP83TC811 的软件是否与 DP83TC812 兼容?

    此致、

    梅沙利尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maishalini:

    请参阅我的评论:  

    DP83TC811 软件与 DP83TC812 不兼容。 我们建议使用 DP83TC812 而不是 DP83TC811  、因为 DP83TC812 是较新的器件。

    请参阅对 811 原理图审阅的注释:  

    • 放置 MDIO 上拉电阻。  
    • MAC 配置为 SGMII 模式。 这是有意的吗?  
    • RX_D3 搭接为悬空 — 正常

    此致、

    Charles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    感谢您的反馈。

    由于需要额外的软件工作、我们目前没有计划从 DP83TC811 迁移到 DP83TC812。 如果 DP83TC811 将停产、请告知我们。

    自举更新为 MII 模式。 请务必遵守。

    此致、

    梅沙利尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Maishalini:

    MII 配置看起来不错。  

    DP83TC811 的当前 生命周期状态为“激活“。 有关 TI 产品冰循环的更多信息、请访问: https://www.ti.com/quality-reliability/quality/product-life-cycle.html

     

    此致、

    Charles