This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:此 IC DP83867IRRGZT 的绝对最大结温是多少

Guru**** 2923960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1642594/dp83867ir-what-is-the-absolute-maximum-junction-temperature-of-this-ic-dp83867irrgzt

器件型号: DP83867IR

查询绝对最大结温–DP83867IRRGZT  

  • 指定的此 DP83867IRRGZT 的绝对最大结温(Tj 最大值)是多少?
  • 该值是在数据表或可靠性文档中明确定义的吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sri:

    我们建议的最高结温以及数据表中的器件热指标:

    我没有看到定义了绝对最大结温、因此建议使用最高 105°C 作为参考。

    此致、

    Shane