This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0304:断开电源时建议使用 TXU0304 输入电平

Guru**** 2998400 points

Other Parts Discussed in Thread: TXU0304, TXB0304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637848/txu0304-txu0304-recommended-input-level-when-disconnecting-supply

器件型号: TXU0304
主题中讨论的其他器件: TXB0304

我刚才提出了这个问题、只是听说 TI 正在进行调查。 线程现在已锁定、没有回复...

“在 TXU0304 的数据表中、特别提到了当器件部分关断时电源域之间的隔离。

“9.3.5 VCC 隔离和 VCC 断开
当任一电源<100mV 或处于悬空状态(在建议的工作条件下与辅助电源断开连接)时、该器件的输出会被禁用并进入高阻抗状态。   建议在悬空(断开连接)任一电源之前、使输入保持低电平。

“当与输入相关的域关闭时、输入变为高电平有什么影响? 如果高 GPIO 与电源电压轨下降、这是否有区别?“

...我有一个跟进的评论...

“此外、 如果 OE 引脚设为低电平、但当相关电源域关闭时、输入仍为高电平、这是否会影响建议的运行条件?“

 

我们的测试表明没有效果、但我们可能无法覆盖所有情况、并且可能存在我们无法预测的内部状态。

然而、我们正在尝试将所有输入变为低电平。 它是否必须是 所有 输入、无论缓冲器的哪一侧、还是仅是断电一侧的输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我们已收到您的询问、并将很快作出回复。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、Jack。

    我特别感兴趣的是仅关闭一个电源的情况。  

    如果有用、我们可以使用两个电源:1.8V 和 3.3V。 那就是开启和关闭 1.8V。 您可以假设 3.3V 侧是永久性的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    当驱动输入时、当一个电源保持悬空时、我看不到任何问题。 测试涉及切换浮动电源和 OE 基准电压。

    我只在 VCCA 开启、输入被驱动且 VCCB 保持悬空时看到从电源汲取的电流。 此外、OE 状态对电流消耗没有影响。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh。 这至少有点令人鼓舞。

    在我们的例子中、OE 下降至低电平、然后 VCCA (1.8V) 关闭、同时 VCCB 始终保持高电平 (3.3V)。

    当 VCCA 关闭并且 OE 为低电平时、VCCB 侧的输入被驱动为高电平(UART Tx 没有控制权)。

    VCCA 侧的输入在 OE 下降之前或之后可能为高电平、如果为高电平、则在 VCCA 电源关闭时会下降。

    VCCB 侧的两个输出有 10k 上拉电阻、以便在 OE 下降时使线路保持高电平。

    我们的测试显示缓冲器没有异常功能(数据表中所述的高阻态输入和输出)、更重要的是、在该状态下不会消耗额外的电流。

    当您说“只在 VCCA 开启、输入被驱动且 VCCB 悬空时看到从电源汲取的电流“时、您意味着什么电流消耗? 流入 VCCA 的电流超过 1uA、Ioff 超过 2uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我们仍在研究这一点、并将很快提供更新。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    对此有任何更新?

    我特别感兴趣的是、如果始终供电侧的输入(对于我们来说为 VCCB)在 OE 引脚下降、然后 VCCA 侧未上电时被驱动为高电平、电流是否会发生变化。

    我认为 VCCA 和 VCCB 可与该器件互换、因为从电源的角度来看、它似乎是对称的(尤其是在该范围内具有不同 I/O 比的其他器件时)。

    也澄清了 “仅当 VCCA 开启、输入被驱动且 VCCB 保持悬空时才看到从电源汲取的电流“这一语句。 当前抽取的性质是什么? 驱动了哪个输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    感谢您对这个问题的耐心等待。 我们将在明天做出响应。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    我将 TXU0304 设置为与您所述类似的设置。 我的数据如下所示。  

    • 对于输出 B1Y 和 B2Y、我向 VCCB 添加了一个外部上拉电阻(4.7k Ω)
    • B3Y 保持悬空
    • B4 连接至 VCCB

    测试 1 (OE 连接至 VCCA)

    当 VCCA 和 VCCB 都打开时、ICCA = 0.512uA、而 ICCB = 1.4mA。

    当 VCCA 关闭时、ICCB = 0.63uA

    测试 2 (OE 连接至 VCCB)

    当 VCCA 和 VCCB 都导通时、ICCA = 0.22uA、而 ICCB = 1.4mA。

    当 VCCA 关闭时、ICCB = 1.15uA

    在我之前的响应中 、我说“只有在 VCCA 开启、输入被驱动且 VCCB 保持悬空时才看到从电源汲取的电流“、只有 A1 输入被驱动至 VCCA、ICCA ~0.6uA

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh。 这几乎是正确的,但...

    OE 短接至 VCCA 时进行的测试与我们的设置非常接近、但时序不同。

    在我们的案例中、OE 为 1.8V 并变为低电平、VCCA 为 1.8V 并在 OE 变为低电平后关闭、VCCB 始终为 3.3V。

    • 将 A1、A2 和 A3 短接至 VCCA、通过 100k 至 VCCA 将 A4Y 上拉(用于仿真处理器的 GPIO)
    • 短接 B4 至 VCCB、以 4k7 方式上拉 B1Y 和 B2Y 至 VCCB、使 B3Y 保持悬空
    • OE 通过 10k 下拉电阻切换到 VCCA

    我特别想问的是数据表中提到的一个序列。

    1. 在上述条件下、VCCA 为 1.8V、OE 为 1.8V、VCCB 为 3.3V 时、从这些引脚开始
    2. 切换 OE 以使 10k 将其下拉至接地(或只是将 OE 短接至地)
    3. 然后关闭 VCCA(它未断开连接,但使用电源耗尽,因此您可以确保它通过 VCCA 到 GND 的并联电阻 — 可能是 10k)消耗。

    数据表“建议“在关闭 VCCA 之前输入应该为低电平、但没有说明原因。 我们不会这样做、我们的测试表明无关紧要。 “嘉奖“并没有说明 OE 的状态。

    • 我们会在关闭 VCCA 之前将 OE 降至低电平
    • 输入 B4 位于 VCCB 侧不会关闭的情况;如果我们将其保持在高电平、这是否重要?
    • 输入 A1、A2 和 A3 保持高电平、并且 OE 变为低电平后、随着 VCCA 下降;这是否会导致不受控制的情况?
      • 建议在 VCCA 未通电时不要将 VCCA 侧的输入驱动为高电平吗?

    我们想知道...

    • ...为什么有建议在关闭其中一个电源之前将输入设置为低电平?
    • ....如果始终供电侧的输入 (VCCB) 不变为低电平,这是否重要?
    • ...是否重要的是,如果关闭的一侧的输入 (VCCA) 保持高电平,但在关闭时跟随该侧的电源?

    TXB0304 会导致一个电源关闭而不是另一个电源(根据数据表“推荐“)、我们受到一个不受控制的条件的影响、并且我们希望确保 TXU0304 在类似条件下不存在不受控制或未记录的状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的测试表明、OE 为低电平时、VCCA 关闭且 VCCB 开启、那么进入 VCCB 的唯一消耗应该是~0.6uA-0.7uA。

    这是我们可以接受的,但不更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alex、

    我们已收到您的更新、但 Josh 已离职、一旦他回来、我们将尽快回复您。  

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    请参阅下面的回复:

    1) 为什么在关闭其中一个电源之前有建议将输入设置为低电平?

    我对这条建议不是 100%。 在我的测试中、当输入被驱动为高电平、低电平或悬空时、我没有看到任何差异

    2)始终供电侧的输入 (VCCB ) 不变为低电平是否重要?

    不,没关系

    3) 关闭端的输入端 (VCCA) 保持高电平,但在关闭端遵循电源是否重要?

    不,没关系

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh。

    虽然我不习惯数据表中包含明显虚假的建议、但我确信您的测试和我的测试没有任何问题。