This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848K:以太网 PHY 复位问题

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83848K, AM623

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1640334/dp83848k-ethernet-phy-reset-issue

器件型号: DP83848K
主题: AM623 中讨论的其他器件

您好、

我们正在使用 AM623 处理器和 DP83848K 以太网 PHY 以及来自处理器的 50Mzha 时钟以及 RMII 通信方式来开发基于 Linux 的系统。  但我们面临着一个随机的以太网芯片初始化故障在一些板意味着在 sometines 第一次引导它工作,但下一次引导它不会工作 sometines 它工作后 5-6 重启。 从我们在初始化期间了解到的 u-boot 和 Linux 日志中、AM623 和 DP83848K 出现了一个 randon 通信故障。  我们遵循 https://github.com/TexasInstruments/ti-linux-kernel/blob/ti-linux-6.12.y/arch/arm64/boot/dts/ti/k3-am625-beagleplay.dts 的基准配置。

作为一个实验、我们尝试在故障情况下读取标准寄存器、但返回了 0xFFFF。 我们也尝试了从 0 到 31 的所有可能的地址、但它们在故障情况下都不起作用。

这种随机 PHY 故障的可能原因是什么? 根据我们的理解、DP83848K 数据表指出、该器件具有 POR(上电复位)功能。 然而,它有时失败的原因不明。 POR 故障的可能原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jomon、

    前期、DP83848 是一款较旧的器件、仅支持现有文档。 如果仍有切换到较新器件的选项、我建议使用 DP83826A。 DP83826A 的功能与 DP83848 类似、完全受支持。 现在、要解决该问题:

    1.在初始化成功的情况下、寄存器访问是否起作用?  

    2.通过“启动“,您指的是硬件重置还是电路板的下电上电?

    3. X1 在通电时稳定吗? 上电时序图表明上电时有一个稳定的时钟:

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    在初始化成功的情况下、寄存器访问是否起作用?  
        在同一电路板上、初始化成功时、寄存器访问工作。 我们已经使用 U-Boot MII 命令对此进行了验证。 但是、在同一电路板上、初始化失败时它不起作用。

    通过“引导“、您是指电路板的硬件复位还是下电上电?
       也就是下电上电

    X1 在上电时是否稳定? 上电时序图表明上电时有一个稳定的时钟:
       从 DSO 分析中可以看出它是稳定的。 作为一个实验、我们尝试从 PHY 断开 50MHz 时钟线、但如果 MDIO 通信处于良好状态、我们仍然能够访问该通信。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jomon、

    在失败状态下、DP83848 是否仍然能够在 MDI 上建立链路? 由于没有寄存器访问权限、因此您可能需要检查 LED_LINK 以进行此检查。

    您是否看到电源序列在合格状态与失败状态方面有任何差异?

    我们尝试了从 PHY 断开 50MHz 时钟线、但如果 MDIO 通信处于良好状态、我们仍然可以访问该通信。

    为了进行确认、您能够断开 PHY 的 X1 输入、它仍然会在某些上电时响应? 我将仔细检查该时钟是在上电时提供的、并且始终提供给 PHY。

    MDIO 总线上的活动是处于故障状态还是总线处于静默状态?

    您是在所有电路板上看到这一点、还是仅在其中一些电路板上看到?

    更换 DP83848 PHY 是否会对该行为产生任何影响?

    在我提出的问题中、MDIO 通信失败这一事实表明是硬件问题。 由于这取决于下电上电、因此我主要看看 PHY 是如何加电的。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    问: 您看到电源序列在合格状态和失败状态方面有任何差异吗?
      否、对于成功案例和失败案例、我们使用相同的电源过程。

    问:确认可以断开 PHY 的 X1 输入、它在某些上电时仍会响应? 我将仔细检查该时钟是在上电时提供的、并且始终提供给 PHY。

       a.是的、根据我们的实验、MDIO/MDC 通信在没有 50MHz 时钟源的情况下工作。 在启动期间不向 PHY 提供时钟、因为它在硬件级别被隔离。

    问:MDIO 总线上的活动是否处于故障状态?还是总线处于静默状态?
      a. 
    我们在复位 PHY 之前观察到 MDC 活动。 在 Linux 代码分析期间、我发现在器件树配置中使用 PHY 级复位方法时、这种行为是正常的。

    此外、MDIO 通信是多节点的、主器件在其中与不同的 PHY 器件通信并可以轮询其寄存器、对吗? 在这种情况下、MDIO 活动是否会影响 PHY 芯片?



    问:你是在所有的板上看到这一点,还是只在其中一些板上看到这一点?
      A. 
    该项目大约在 1.5 年前开始。 在此期间、我们使用了板的开发版本。 许多开发人员都在进行这项工作、在开发阶段定期进行单元测试和系统测试。 然而、我们并没有面对这一特殊问题。 这些电路板仍然正常工作。

    现在、我们已转到电路板的量产版本、进行了更改以解决 EMI/EMC 问题。 该问题仅在量产板中出现、并非所有显示该问题的电路板都出现。



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我已经创建了基于 AM623 的主题来讨论该问题。 基于 Linux 的讨论仍在进行中、我在此添加此内容以供参考。

    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1637182/am623-how-to-change-the-ethernet-phy-reset-sequence-with-cpsw-davinci-mdio-driver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Jomon、

    如果上一次电路板迭代没有此问题、我想知道迁移到量产版本后发生了哪些变化。 似乎已修复 EMI 问题、但现在导致了该通信问题。

    此致、

    Shane