This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI85EVM:如何在 Samsung 10.1 英寸 LCD 面板上显示色条测试图形?

Guru**** 2890360 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61181A, SN65DSI84, SN65DSI85, SN65DSI85EVM, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639891/sn65dsi85evm-how-to-make-color-bar-test-pattern-being-displayed-on-samsung-10-1-inch-lcd-panel

器件型号: SN65DSI85EVM
Thread 中讨论的其他器件: SN65DSI85、TPS61181A 、SN65DSI84、 SN65DSI83

大家好、TI 支持团队

 

你最近过得怎么样?

 

我们购买了一款 TI SN65DSI85 EVM、  

并希望  在具有单个 LVDS 接口的 Saamsung 10.1 英寸 LCD 面板上演示 RGB 色条测试 patternsLTN101NT02-A04-DS.pdf。

 

现在所有直流电压、27MHz 基准时钟、I2C 接口都按预期工作。

 

在 Windows GUI 下从 Total Phase USB 转 I2C 控制器运行连接的 I2C 脚本文件后、

10.1 英寸液晶屏上没有显示。

 

您能帮助我们检查 I2C 代码以了解发生了什么吗?

您能向我们证明一个可正常工作的 I2C 脚本文件来尝试和比较吗?

 

感谢您的支持!

 

Shane Lee

TI_I2C2.xml TI I2C_2 脚本文件(在 Total Phase GUI .pdf 下运行) SN65DSI85EVM_schematic_RevC.pdf TI SN65DSI85 EVM Re EVM-work list_Rev C PCBA .pdf slla356-SN65DSI85 故障排除 Guide.pdf 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    I2C 通信是否成功? 您能从 DSI85 读取/写入吗?

    如果是、您能否使用 DSI 调谐器工具输入显示时序(对于 Samsung 面板)和器件配置以启用并运行测试图形。 您可以在此处下载 GUI 工具: SN65DSI83:所需的 DSI 调谐器工具

    以下是对 DSI85 进行编程的指南: https://www.ti.com/lit/an/slla332b/slla332b.pdf?、ts = 1777048144101&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDSI-TUNER

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    感谢您的更新!

    是的、我们可以使用 Total Phase USB 转 I2C 适配器和 GUI 来写入 TI EVM。

    我们按照 TI 示例代码所附的说明生成了 I2C 脚本文件。

    但是、Samsung / LG 10.1 英寸面板上没有显示色条。

    您知道可能的原因是什么吗?

    您能否在您的站点上为我提供一个可正常工作的 I2C 脚本文件、用于比较 TI SN65DSIEVM 上的测试结果?

    感谢您的帮助!

    Shane Lee



    ======= Addr 0d========
    ======= PLL_EN(位 0)-在地址 0A 和 0B 配置后最后启用======
    0D 00
    ======= Addr 0A========
    0A 02
    ======= Addr 0B========
    0B 00
    ======= Addr 10========
    10 20
    ======= Addr 12=========
    12 1e.
    ======= Addr 18========
    18 72
    ======= Addr 20========
    ======= CHA_LINE_LENGTH_LOW========
    20 00
    ======= Addr 21========
    ======= CHA_LINE_LENGTH_HIGH========
    21 04
    ======= Addr 22========
    ======= CHB_LINE_LENGTH_LOW==========
    22 00
    ======= Addr 23========
    ======= CHB_LINE_LENGTH_HIGH==========
    23 00
    ======= Addr 24========
    ======= CHA_LISTRY_DISPLAY_SIZE_LOW========
    24 58
    ======= Addr 25========
    ======= CHA_LISTRY_DISPLAY_SIZE_HIGH=========
    25 02
    ======= Addr 26========
    ======= chb_verticle_display_size_low========
    26 00
    ======= Addr 27========
    ======= chb_verticle_display_size_high=========
    27 00
    ======= Addr 28=========
    ======= CHA_SYNC_DELAY_LOW =======
    28 00
    ======= Addr 29========
    ======= CHA_SYNC_DELAY_HIGH =========
    29 02.
    ======= 地址 2A=========
    ======= CHB_SYNC_DELAY_LOW=========
    2A 00
    ======= Addr 2B========
    ======= CHB_SYNC_DELAY_HIGH ==========
    2B 00
    ======= Addr 2C========
    ======= CHA_HSYNC_PULSE_WIDTH_LOW =========
    2C 88
    ======= Addr 2D=========
    ======= CHA_HSYNC_PULSE_WIDTH_HIGH =========
    2D 00
    ======= Addr 2E========
    ======= CHB_HSYNC_PULSE_WIDTH_LOW =========
    2E 00
    ======= Addr 2F=======
    ======= CHB_HSYNC_PULSE_WIDTH_HIGH ===========
    2F 00

    ======= Addr 30=========
    ======= CHA_VSYNC_PULSE_WIDTH_LOW=======
    30 03.
    ======= Addr 31========
    ======= CHA_VSYNC_PULSE_WIDTH_HIGH========
    31 00
    ======= Addr 32========
    ======= CHB_VSYNC_PULSE_WIDTH_LOW========
    32 00
    ======= Addr 33========
    ======= CHB_VSYNC_PULSE_WIDTH_HIGH========
    33 00
    ======= Addr 34========
    ======= CHA_HOR_BACK_EDCOVER========
    34 A0
    ======= Addr 35=========
    ======= CHB_HOR_BACK_EDCOVER=========
    35 00
    ======= Addr 36========
    ======= CHA_VER_BACK_EDCOVER=======
    36 16
    ======= Addr 37=========
    ======= CHB_VER_BACK_EDCOVER=========
    37 00
    ======= Addr 38=========
    ======= CHA_Hor_front_gence========
    38 18
    ======= Addr 39========
    ======= CHB_Hor_front_gence=========
    39 00
    ======= 地址 3A========
    ======= CHA_VER_FRONT_CHAIN=======
    3A 00
    ======= addr 3B=======
    ======= CHB_VER_FRONT_EDCH========
    3B 00
    ======= addr 3C========
    ======= CHA/CHB 测试模式 (bit4 CHA、bit0 CHB)========
    3c 10.
    ======= Addr 0d========
    ======= PLL_EN(位 0)-在地址 0A 和 0B 配置后最后启用======
    0D 01.
    ===== SOFTRESET======
    09 01.
    ======= 读取=======
    00
    ======= 读取=======
    00

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    早上好、星期一很开心!

    您是否有机会查看我们的 I2C 脚本文件、以便使用在 Samsung 10.1 英寸 LCD 面板上显示 RGB 色条

    单 LVDS 接口?

    为了使色条测试图案适用于 LCD 面板、有何评论和建议?

    您能否帮助您先在现场进行验证、以便  从软件和硬件设置问题中找出根本原因?

    我们使用的是 IPEX40 柔性电缆、如下图所示。

    它是否与 TI 测试设置匹配?

    谢谢!

    Shane Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、  

    请给我到明天检查脚本、然后返回给您。

    您还请分享显示面板的 LVDS 时序:所需的水平和垂直活动、前沿、后沿、同步宽度和 LVDS 时钟速率。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    感谢您的更新!

    10.1 英寸 LCD 面板的效果

    与 TI 参考设计中使用的转换器完全相同。

    /resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/138/pastedimage1777312806986v2.png

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、  

    您发送的图像没有显示时序。 您有数据表链接吗?

    - Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    以下是指向 Samsung 10.1 英寸 LCD 面板数据表的链接:

    https://www.beyondinfinite.com/lcd/Library/Samsung/LTN101NT02-A04.pdf

    它与 TI SN65DSI65 参考设计上的 LG 10.1 英寸 LCD 面板引脚对引脚兼容。

    谢谢!

    Shane Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Shane , 请给我直到明天生成一个脚本进行比较.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    我可以等待 TI 实验室的测试结果、直到明天。

    请告知我 TI EVM 上 TI 实验室提供的经过验证的 I2C 工作脚本文件

    测试装置经证明可正常工作后。

    我可以比较一下经证明可在 TI 实验室工作的 IPEX 40 引脚柔性电缆图纸如何?

    谢谢!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    我们目前没有此显示设置可在实验室中测试。 但是、我可以共享寄存器设置脚本以生成 测试图形。 DSI 调谐器输出之前已经过测试、客户通常使用它来设置测试模式和端到端视频。 根据我们的建议、寄存器设置应该可以生成输出。

    - Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    早上好、感谢更新!

    您能否共享寄存器设置脚本文件以生成测试图形?

    您使用哪种 DSI 视频源板进行端到端视频质量测试?

    它是否可以与 Qualcomm Snapdragon SoC(如 QCS615 或 QCS 8550 SoC)配合使用?

    两者都有双 MIPI_DSI 输出,可以支持超高清 4K 视频显示。

    谢谢!

    Shane Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    下午好!

    以下是 Total Phase I2C 脚本运行结果的批处理模式日志文件、可供您参考。

    10.1 英寸 LCD 面板上未显示颜色条。

    有什么想法发生了什么?

    谢谢!

    Shane  

    ======= Addr 0d========

    ======= PLL_EN(位 0)-在地址 0A 和 0B 配置后最后启用======

    0D 00

    ======= Addr 0A========

    0A 02

    ======= Addr 0B========

    0B 00

    ======= Addr 10========

    10 20

    ======= Addr 12=========

    12 1e.

    ======= Addr 18========

    18 72

    ======= Addr 20========

    ======= CHA_LINE_LENGTH_LOW========

    20 00

    ======= Addr 21========

    ======= CHA_LINE_LENGTH_HIGH========

    21 04

    ======= Addr 22========

    ======= CHB_LINE_LENGTH_LOW==========

    22 00

    ======= Addr 23========

    ======= CHB_LINE_LENGTH_HIGH==========

    23 00

    ======= Addr 24========

    ======= CHA_LISTRY_DISPLAY_SIZE_LOW========

    24 58

    ======= Addr 25========

    ======= CHA_LISTRY_DISPLAY_SIZE_HIGH=========

    25 02

    ======= Addr 26========

    ======= chb_verticle_display_size_low========

    26 00

    ======= Addr 27========

    ======= chb_verticle_display_size_high=========

    27 00

    ======= Addr 28=========

    ======= CHA_SYNC_DELAY_LOW =======

    28 00

    ======= Addr 29========

    ======= CHA_SYNC_DELAY_HIGH =========

    29 02.

    ======= 地址 2A=========

    ======= CHB_SYNC_DELAY_LOW=========

    2A 00

    ======= Addr 2B========

    ======= CHB_SYNC_DELAY_HIGH ==========

    2B 00

    ======= Addr 2C========

    ======= CHA_HSYNC_PULSE_WIDTH_LOW =========

    2C 88

    ======= Addr 2D=========

    ======= CHA_HSYNC_PULSE_WIDTH_HIGH =========

    2D 00

    ======= Addr 2E========

    ======= CHB_HSYNC_PULSE_WIDTH_LOW =========

    2E 00

    ======= Addr 2F=======

    ======= CHB_HSYNC_PULSE_WIDTH_HIGH ===========

    2F 00

     

    ======= Addr 30=========

    ======= CHA_VSYNC_PULSE_WIDTH_LOW=======

    30 03.

    ======= Addr 31========

    ======= CHA_VSYNC_PULSE_WIDTH_HIGH========

    31 00

    ======= Addr 32========

    ======= CHB_VSYNC_PULSE_WIDTH_LOW========

    32 00

    ======= Addr 33========

    ======= CHB_VSYNC_PULSE_WIDTH_HIGH========

    33 00

    ======= Addr 34========

    ======= CHA_HOR_BACK_EDCOVER========

    34 A0

    ======= Addr 35=========

    ======= CHB_HOR_BACK_EDCOVER=========

    35 00

    ======= Addr 36========

    ======= CHA_VER_BACK_EDCOVER=======

    36 16

    ======= Addr 37=========

    ======= CHB_VER_BACK_EDCOVER=========

    37 00

    ======= Addr 38=========

    ======= CHA_Hor_front_gence========

    38 18

    ======= Addr 39========

    ======= CHB_Hor_front_gence=========

    39 00

    ======= 地址 3A========

    ======= CHA_VER_FRONT_CHAIN=======

    3A 00

    ======= addr 3B=======

    ======= CHB_VER_FRONT_EDCH========

    3B 00

    ======= addr 3C========

    ======= CHA/CHB 测试模式 (bit4 CHA、bit0 CHB)========

    3c 10.

    ======= Addr 0d========

    ======= PLL_EN(位 0)-在地址 0A 和 0B 配置后最后启用======

    0D 01.

    ===== SOFTRESET======

    09 01.

    ======= 读取=======

    00

    ======= 读取=======

    00

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    早上好!

    您对我们用于生成 RGB 色条的 I2C 脚本文件有任何意见和建议吗?

    使用当前代码、

    我们可以看到非常深的 RGB 色条如下图所示

    关于如何随着 LED 背光 PWM 信号 占空比使色条更亮、有任何建议已经设置为 100%

    演示。

    Samsung 10.1 英寸 LCD 面板、

    和 40 引脚 IPEX 电缆现在都看起来不错。

    感谢您的支持!

    Shane Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    您是否尝试过使用不同的 PWM 电平? 如果图案显示正确、则可能与背光亮度有关。

    如果图像按预期显示、则测试模式传输应该正常。

    - Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    感谢您的评论!

    由于这是没有任何 DSI 源的半独立测试、

    因此、背光 LED 的亮度只有 2 个选项:0%(完全关闭)或 100%(完全打开)。

    您是否知道如何在此特殊测试用例中调节背光亮度?

    谢谢!

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    LCD 面板具有用于背光和 LED 的“开机/关机顺序“。 如果您的设置遵循了该顺序、您能检查一下吗?

    谢谢您、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    早上好、星期一很开心!

    我已经在原始 TI SN65DSI85EVM 上尝试了以下重新设计:

    1. 将 R32 移至 R33(0 欧姆、0402 电阻器)以使用内部 27MHz 时钟作为参考时钟。
    2. 为 R94、R95、R96、R97、R98 和 R38 将内部 BL 发生器用于 LCD 面板背光。
    3. 将 R63 = 0 欧姆、0402 电阻器移至 R37、以便手动将 LED 背光尺寸控制 从默认值的 0%切换到 100%(SW2_pin16 GP_DIP)。

    从 0%到 100%手动打开和关闭 SW2_pin16 GP_DIP 和再次打开对于 Dimmy 控制似乎没有帮助。

    您能告诉我 TI 如何使 R-G-B 色条比我们的 EVM 亮得多吗?

    使用同一 TI EVM 时、TI 实验室中的详细分步测试设置过程是什么?

    感谢您的支持!

    Shane Lee

    1.Rave 实验室中的 TI EVM 色板测试结果:

    2. TI 实验中的 TI 色条测试结果:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    请明天之前交给我、让我看看这些 EVM 设置并返回给您。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    默认情况下、EVM 上的背光驱动器应使用 TPS61181A 器件打开。  您最初是否组装了 R63 = 0 Ω、以便启用 TPS611? 器件应该是背光供电。

    您还能否检查 SW2 上的 LED_EN 是否为高电平、以便设置 J2 LED_EN。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    早上好,感谢您的建议!

    我尝试了手动切换

    SW2 DIP1 接通 — 关闭-接通、

    SW2 LED_EN 开 — 关-开、

    SW2 PWMIN 开 — 关-开、

    背光亮度没有区别。

    但是、手动复位按钮 SW1 看起来可以正常工作

    可以在手动复位后复位 I2C 默认设置。

    您是否有 SN65DSI84 端到端应用的任何现场演示

    还是从 DSI 视频源到 LCD 面板接收端?

    TI 桥接芯片 I2C 寄存器也可由 DSI 源控制、对吗?

    谢谢!

    Shane Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    但是、手动重置按钮 SW1 看起来工作正常

    背光问题已解决、现在是否可以正常工作?

    E2E 和 EVM 用户指南上有一些此器件设置示例:  

    由于此器件投入生产已经 10 多年、因此目前我们没有完整的演示来作为演示进行展示。 如果您需要有关测试端到端视频的任何建议、请告知我们。

    DSI 输入需要使用电缆连接 SoC。 请检查 SoC EVM 或 DSI 发生器、查看是否有合适的电缆连接器、或通过适配器连接到此 EVM。

    DSI84 上的 CSR、I2C 寄存器需要通过 I2C(而不是通过 DSI 输入)进行配置。 因此、仍需要从 SoC 对器件进行编程、或根据您的测试设置对器件进行编程、可以按照为测试图形生成而对其进行编程的方式在 PC 上进行配置。 您可以使用 DSI 调谐器生成脚本。 对于最终系统、SoC 或本地主机可以通过 I2C 写入器件以对其进行编程。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    感谢您的更新!

    背光不够亮的问题仍然存在、没有任何解决方案。

    您是否有其他建议可以尽快解决此问题?

    您能帮助我们重现您站点上的问题吗?因为所有器件都来自 TI?

    BTW、您能向我们提供 DSI 输入绿色子板的详细信息吗

    显示在 TI 设置图片的左侧?

    您是否有此 DSI 源子板的数据表、用户指南和参考原理图?

    是否已准备好进行订购和测试?

    再次感谢!

    Shane Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    以下是我找到的有关分线板的信息。 它是用于 SMA 转 Samtec QSH 型连接器的适配器:

    这就是 Samtec 分线板的样子: http://suddendocs.samtec.com/prints/hdr-128291-xx-mkt.pdf 

    您需要直接从 Sametec 获取任何其他信息。  

    您尝试使用的 DSI 源是 SMA 输出还是适配器?

    - Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ikram:
    感谢您的更新!
    我们有一个来自 Toshiba 的 HDMI 转 DSI EVM、其中具有不同的连接器和引脚排列。
    您能不能让我知道 TI 如何验证从 DSI 源到双路 LVDSL 接收端到端的功能?
    什么是测试设置方框图和器件列表?
    谢谢!
    Shane
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    之前对该系统进行了测试、使用具有 SMA 输出的 DSI 发生器并使用适配器 (SMA 转 Samtec) 连接到 EVM。

    根据您的设置、这将取决于您的输出类型。 如果您有具有 SMA 输出的 DSI 发生器、则可以使用适配器连接到 Samtec 输入连接器。 否则、您可以根据 Toshiba 连接器引脚排列使用不同的连接器。 您的 EVM 是否有用于输出 SMA 的适配器?

    您也可以使用 Hirose FX 类型输入。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    早上好、感谢更新!

    您是否有任何具有 SMA 输出的 DSI 发生器可用作我们的设计参考?

    是否有数据表? 用户指南? 这款 TI DSI 发生器的参考原理图?

    我们是否可以订购 1pcs 或借入 1pcs、以便使用 TI SN65DSI85 EVM 进行测试和评估

    以便首先证明设计概念?

    感谢您的支持!

    Shane Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Shane、

    DSI 发生器不是来自 TI。 我指的是 Introspect 的 DSI 发电机,或 Teledyne。

    如果您没有可用的发生器/分析器、则可以使用您拥有的 SoC“ HDMI 转 DSI“转换器 EVM 作为源。 但是、如果要连接 EVM 以进行端到端测试、则需要使用适配器

    - Ikram