This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65LVDS822:IBIS 模型中的内部终端电阻 (SN65LVDS822)

Guru**** 2888570 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65LVDS822, SN65DSI83

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1637215/sn65lvds822-internal-termination-resistance-in-the-ibis-model-sn65lvds822

器件型号: SN65LVDS822
Thread 中讨论的其他器件: SN65DSI83

 我知道 SN65LVDS822 为 LVDS 接收器引脚(例如 A0P、A0N)提供内部差分端接电阻、指定为最小 80 欧姆、最大 132 欧姆(典型值是 100 欧姆?)。 在该 IC 的 IBIS 模型 (SLLM227.IBS) 中、对于上述引脚(模型:RCV)、IBIS 模型中是否包含内部差分端接电阻? 或者、在执行 SI(信号完整性)分析时、是否需要自行对内部端接进行建模(例如,通过添加 100 欧姆差分端接电阻器)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号: SN65DSI83

    我知道在 SN65DSI83 上、用于 MIPI-DSI 通信的接收器引脚(例如 H3、J3)提供内部 100 Ω 差分端接电阻。 在此 IC 的 IBIS 模型 (SN65DSI83.IBS) 中、对于这些引脚(模型:中的 LVDS)、是否考虑了内部 100 Ω 差分端接电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryoya:

    请给我 1-2 天的时间来检查这些模型并返回给您。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    您能否提供调查当前状态的最新信息?
    如果您需要我这边的任何东西、请告诉我。

    谢谢、
    Ryoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryoya、很抱歉耽误您的时间。 我 明天将更新您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryoya:

    对于该 IBIS 模型、需要将终端放置在外部以运行仿真。 DSI83 IBIS 模型的文件夹中有一个文件、其中说明了如何为 LVDS 驱动器和接收器放置该模型。

    e2e.ti.com/.../LVDS_5F00_Driver_5F00_Receiver_5F00_sim.pdf

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    感谢您的答复。

    SN65LVDS822 的 IBIS 模型不包括内部终端、因此对于仿真、您需要在拓扑中包含外部终端电阻器。

    同样、DS183 IBIS 模型也需要添加外部电阻器。

    我的上述理解是否正确?

    此致、
    Ryoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryoya:

    是、DSI83 IBIS 模型需要外部端接、带有 IBIS 模型文件夹的 pdf 文档针对仿真设置提到了这一点。

    LVDS_LVDS_LVDSDriver_Receiver_sim.pdf
    [/报价]

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    感谢您发送编修。

    为了便于您进行说明、我知道 DS183 IBIS 模型 (SN65DSI83.ibs) 需要外部终端、带有 IBIS 模型文件夹的 pdf 文档针对仿真设置提到了这一点。

    我的理解是否正确、即 SN65LVDS822(SLLM227.IBS) 的 IBIS 模型也不包括内部终端?

    此致、
    Ryoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryoya:

    我最初以为你只是问关于 DSI83。

    是的、SN65LVDS822 也需要外部终端。

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ikram:

    对此造成的任何混淆、我深表歉意。
    感谢您的帮助。

    此致、
    Ryoya