Other Parts Discussed in Thread: DS90CF386, DS90CF366
器件型号: DS90CF364
主题中讨论的其他器件: DS90CF366、DS90CF386
您好:
我目前正在使用 DS90CF366/DS90CF386 FPD-Link 接收器设计 PCB、但我对数据表中所示的 PCB 布局建议有疑问。
在布局示例中、所有并行 RGB 输出 (RxOUT[0:27]、HSYNC、VSYNC、DE 和 RxCLKOUT) 都使用环进行长度匹配。
我的设计略有不同:
- RGB 信号从接收器路由到连接器
- 通过大约 1 米长的电缆连接到显示器
- 信号为标准 CMOS/LVCMOS(非差分)
- 我在驱动器附近使用串联电阻(33 欧姆)来确保信号完整性
我的问题是:
--> 在这种情况下,是否需要并行 RGB 输出的严格长度匹配?
或者是否足以:
- 保持布线合理短且干净
- 避免长度不匹配
- 在相似的长度范围内路由时钟和数据(不会过度蜿蜒)
鉴于电缆长度可能会比 PCB 布线引入更多的偏移、我不确定紧密的 PCB 长度匹配是否会带来任何真正的好处。
此外:
-->对于此设备、时钟和数据之间是否存在任何建议的最大长度差异?
希望能澄清布局示例代表的是严格要求还是最佳实践参考设计。
谢谢!