This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041 原理图审阅

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB1042I, HD3SS6126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1623262/tusb8041-tusb8041-schematic-review

器件型号: TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB1042IHD3SS6126

大家好!

您能否介绍一下我如何连接 TUSB8041 四端口 USB 3.0 集线器?

我在这里附上了我的示意图的第 7 页 7.pdf 如果需要、可以在此处找到完整的工作文档:all.pdf。

谢谢

马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

     我正在进行原理图审阅、工作将于明天完成。

      我在设计中看到了许多 USB3 多路复用器、每个信号 路径上有多少个多路复用器。 每个多路复用器在 5Gbps 时的插入损耗是多少?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Brian

     每个 信号路径中有两个 USB3 多路复用器可实现 4 路分离。

    谢谢

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

       你有原理图版本,我可以搜索信号?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Brian

    您能打开 Kicad 文件吗?

    谢谢

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编号

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brian、

    我创建了一个交互式 pdf、以便您可以单击链接并遵循路径。  e2e.ti.com/.../8081.USB-switch-Texas-Instruments.pdf

    USB 源自另一个尚未更新的电路板。

    USB 通过 2m 屏蔽电缆连接。 每个输入的数据引脚由两个电路板上共享 GND 的 GND 引脚分开。

    谢谢

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你能接受我的友谊请求吗? 我 不能在此附上任何文件。

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我想我已经接受了令人发指的请求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    我想我已经向您发送了一封私人消息

    感谢您的帮助

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实收到了你的消息,但我认为你不接受我的友谊请求.

    此致

    布赖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brian、

    我已经尝试了多次接受请求,但它不起作用,我现在邀请你作为一个朋友看看是否有效

    谢谢

    马特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、本周我们似乎无法通过私人消息发送任何文件、 请问我有您的电子邮件吗?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好大脑

    我的电子邮件是 pcb@mscsolution.co.uk

    谢谢

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查您的电子邮件地址。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    感谢您的反馈。 随函附上我的答复。  e2e.ti.com/.../Feedback.pdf 我更新了 USB 开关和 USB 集线器页面 (3 和 7) e2e.ti.com/.../Page-7v2.pdfe2e.ti.com/.../Page-3v2.pdfof原理图。 如果您可以查看、那么如果更改可以、我将更新完整的原理图。

    感谢你的帮助

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还会再来的。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    您是否有机会查看更新后的原理图?

    感谢你的帮助

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的意思是不同集线器使用相同的名称、而不是同一集线器使用不同的端口。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    请参阅随附的方框图 e2e.ti.com/.../TI-Block.pdf 每个输出集线器可以有任意一个输入、具体取决于开关。

    谢谢

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

     在 PCB 布局期间、所有具有相同网络名称的信号都将短接在一起。 因此、 最好   在原理图中更改不同集线器的集线器端口名称。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    我使用的是分层标签。 每个工作表标签是相互独立的形式。

    它们连接在第 1 页上的意大利面,对不起任何混淆。

    谢谢

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    只要你同意,它应该是没问题的。 我提醒大家在原理图审阅中要注意这一点  

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    我对标签制度很满意。

    谢谢

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    感谢您发送编修。

    e2e.ti.com/.../1524.USB-switch-Texas-Instruments.pdfHere是最终原理图、在进入 PCB 设计阶段之前、您是否有任何问题?

    谢谢

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将于明天完成检讨

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无光泽:

      1:TUSB1042 和多路复用器之间需要 100nF 的交流电容用于 TX 和 RX

    2:什么是原理图的第一页?

    3:你可以绘制方框图吗?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    感谢您发送编修。

    失调电压

    电容器中添加的任何电容器。

    公式

    我使用 Kicad 制作原理图。 要获得多个页面、您必须使用分层工作表。

    然后、您可以创建随后显示在主页 (page1) 上的分层标签。 分层标签无法看到任何其他工作表中的分层标签。

    因此、原理图第 1 页将所有工作表链接在一起。

    分层标签如下所示  

    我确实使用了一些全球标签。 它们看起来像这样

    更新了 原理图 e2e.ti.com/.../USB-switch-Texas-Instruments-v-22.pdf

    谢谢

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 SS 信号有  误、TUSB1042 到集线器连接错误。“

    它应该是 TUSB1042 TX 以连接到集线器 RX 和  

    TUSB1042 RX 到集线器 TX。

    FIR TUSB1042、SSTX 是输入、SSRX 是输出、tusb1042 SSTX/SSRX 是否连接到 USB 连接器?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    感谢您发送编修。

    为了正确起见、我需要在 IC 之间链接 RX 和 TX 线路时在这两条线路中放置一个交叉点。

    USB 通路

    从 USB 连接器(输入)>到 TUSB1042I 是直线连接、还是需要放入交叉连接?

    TUSB1042I(输出)TX CONNECT > HD3SS6126 上的 RX(输入)

    TUSB1042I(输出)RX CONNECT > HD3SS6126 上的 TX(输入)

    HD3SS6126(输出)TX 连接> TUSB8041 上的 RX(输入)

    HD3SS6126(输出)TX 连接> TUSB8041 上的 RX(输入)

    TUSB8041(输出)TX 连接> USB 连接器(输出)是直接连接还是需要引入交叉连接?

    谢谢

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

      HD3SS6126 只是直通、没有用于多路复用器的 TX 或 RX。

       如果是标准 USB 连接器、则应将从 USB 连接器(输入)>连接到 TUSB1042I

      TUSB1042I(输出)TX 在 TUSB8041 上连接到多路复用器至 RX(输入)

       TUSB1042I(输出)T]RX  在 TUSB8041(输入)上将多路复用器连接到 TX。

    TUSB8041(输出)TX 连接> USB 连接器(输出) 如果是标准 USB 连接器、应采用直连线方式

    此致

    Brian

      

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

    感谢您发送编修。

    我更新了原理图、如下所示。 如果您还有任何疑问、请告诉我。 更改请参见第 3、4、5 和 6 页中的黄色和蓝绿色框。

    e2e.ti.com/.../USB-switch-Texas-Instruments-V-23.pdf

    谢谢

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将完成 Mon.

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否将 TUSB1042 输出连接到 Type-A 连接器?

    如果是、则应如下所示。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

     感谢您发送编修。

     TUSB1042 的输入 来自 USB Type-A 连接器。

    链末端的输出是 USB B 类连接器。

     谢谢

     马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链的末端在哪里? 集线器上行端口?

    此致

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    TUSB8041 是链的末尾

    谢谢

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器下行端口是 链的末端吗?

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

     是的、它连接到 USB B 类连接器。

     USB 通路

    从 USB Type-A 连接器(输入)>至 TUSB1042I。

    TUSB1042I(输出)> HD3SS6126 上的输入。

    SS 数据线上的 HD3SS6126 输出 Tx 和 Rx 被交叉到 TUSB8041 输入。

    TUSB8041 输出连接到 USB Type-B 连接器

     谢谢

     马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TUSB8041 输入是什么、TUSB8041 输出是什么?

    通常、TUSB8041 上行端口是输入、集线器下行端口是 outpur。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Brian

     使用连接到 DP_DNx 的 Type-A 连接器、可以将 4 个输入全部替换为一个输入。

    使用 B 类连接器通过 USB_UP 端口输出到 PC。

     对于数据路径中的 USB 1、请参阅下图。

    这是否可行、或者我是否需要使用不同的 IC

     谢谢

     马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来还可以。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的反馈我是否仍需要移除如下图所示的两个大写字母

    谢谢

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、需要移除 RX 通道上的电容或将电容更改为 330pf。

    还需要将 1042 SSTX 连接到 Type-A 连接器的 SSRX

          并  将 1042 SSRX 连接到 Type-A 连接器的 SSTX。

    对于 TUSb1042、SSTX 是输入、SSRX 是输出。

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

    感谢您的反馈。

     移除了 RX 通道上的电容器

    我已将 Type-A 连接器的 1042 SSTX 交换到 SSRX

    上述更改在第 3、4、5 和 6 页的橙色框中显示。

    对于 TUSb1042、SSTX 是输入、SSRX 是输出、我想我已经在第 3、4、5 和 6 页的黄色框中交换了它们。

     这是原理图的新副本

     e2e.ti.com/.../USB-switch-Texas-Instruments-v-24.pdf

    谢谢

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    “你听我说。“

    好极了

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian、

     感谢你的帮助。

    您是否与保持项目的最新状态?

    谢谢

    马特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,请先关闭这个标签,一旦你有更新,你可以添加这个链接到新的标签.

    好极了

    Brian