Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB1042I, HD3SS6126
器件型号: TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB1042I、 HD3SS6126
大家好!
您能否介绍一下我如何连接 TUSB8041 四端口 USB 3.0 集线器?
我在这里附上了我的示意图的第 7 页 7.pdf 。 如果需要、可以在此处找到完整的工作文档:all.pdf。
谢谢
马特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、 Brian、
我创建了一个交互式 pdf、以便您可以单击链接并遵循路径。 e2e.ti.com/.../8081.USB-switch-Texas-Instruments.pdf
USB 源自另一个尚未更新的电路板。
USB 通过 2m 屏蔽电缆连接。 每个输入的数据引脚由两个电路板上共享 GND 的 GND 引脚分开。
谢谢
马特
你好大脑
我的电子邮件是 pcb@mscsolution.co.uk
谢谢
马特
嗨、Brian
感谢您的反馈。 随函附上我的答复。 e2e.ti.com/.../Feedback.pdf 我更新了 USB 开关和 USB 集线器页面 (3 和 7) e2e.ti.com/.../Page-7v2.pdfe2e.ti.com/.../Page-3v2.pdfof原理图。 如果您可以查看、那么如果更改可以、我将更新完整的原理图。
感谢你的帮助
马特
嗨、Brian
请参阅随附的方框图 e2e.ti.com/.../TI-Block.pdf 每个输出集线器可以有任意一个输入、具体取决于开关。
谢谢
马特
嗨、Brian
感谢您发送编修。
e2e.ti.com/.../1524.USB-switch-Texas-Instruments.pdfHere是最终原理图、在进入 PCB 设计阶段之前、您是否有任何问题?
谢谢
马特
嗨、Brian
感谢您发送编修。
失调电压
电容器中添加的任何电容器。
公式
我使用 Kicad 制作原理图。 要获得多个页面、您必须使用分层工作表。
然后、您可以创建随后显示在主页 (page1) 上的分层标签。 分层标签无法看到任何其他工作表中的分层标签。
因此、原理图第 1 页将所有工作表链接在一起。
分层标签如下所示 
我确实使用了一些全球标签。 它们看起来像这样
更新了 原理图 e2e.ti.com/.../USB-switch-Texas-Instruments-v-22.pdf
谢谢
马特
嗨、Brian
感谢您发送编修。
为了正确起见、我需要在 IC 之间链接 RX 和 TX 线路时在这两条线路中放置一个交叉点。
USB 通路
从 USB 连接器(输入)>到 TUSB1042I 是直线连接、还是需要放入交叉连接?
TUSB1042I(输出)TX CONNECT > HD3SS6126 上的 RX(输入)
TUSB1042I(输出)RX CONNECT > HD3SS6126 上的 TX(输入)
HD3SS6126(输出)TX 连接> TUSB8041 上的 RX(输入)
HD3SS6126(输出)TX 连接> TUSB8041 上的 RX(输入)
TUSB8041(输出)TX 连接> USB 连接器(输出)是直接连接还是需要引入交叉连接?
谢谢
马特
尊敬的 Matt:
HD3SS6126 只是直通、没有用于多路复用器的 TX 或 RX。
如果是标准 USB 连接器、则应将从 USB 连接器(输入)>连接到 TUSB1042I
TUSB1042I(输出)TX 在 TUSB8041 上连接到多路复用器至 RX(输入)
TUSB1042I(输出)T]RX 在 TUSB8041(输入)上将多路复用器连接到 TX。
TUSB8041(输出)TX 连接> USB 连接器(输出) 如果是标准 USB 连接器、应采用直连线方式
此致
Brian
嗨、Brian
感谢您发送编修。
我更新了原理图、如下所示。 如果您还有任何疑问、请告诉我。 更改请参见第 3、4、5 和 6 页中的黄色和蓝绿色框。
e2e.ti.com/.../USB-switch-Texas-Instruments-V-23.pdf
谢谢
马特
您好、Brian、
感谢您的反馈。
移除了 RX 通道上的电容器
我已将 Type-A 连接器的 1042 SSTX 交换到 SSRX
上述更改在第 3、4、5 和 6 页的橙色框中显示。
对于 TUSb1042、SSTX 是输入、SSRX 是输出、我想我已经在第 3、4、5 和 6 页的黄色框中交换了它们。
这是原理图的新副本
e2e.ti.com/.../USB-switch-Texas-Instruments-v-24.pdf
谢谢
马特