This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:OSPI 闪存检测和启动

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A7, SK-AM62P-LP, AM62A7-Q1, AM62P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629190/am62a7-q1-ospi-flash-detection-and-bootup

器件型号: AM62A7-Q1
Thread 中讨论的其他器件: AM62A74SK-AM62P-LP 、AM62A7、 AM62P

您好、

我正在将 AM62A74 与 MT35XU02GCBA2G12 配合使用。 问题是:

1) 它是否支持检测并直接在 x8 OSPI 上启动。

2) SK-AM62P-LP 使用 W35N01JWTBAG、从通电开始进行检测和启动是否在 x1 或 x8 SPI 上工作?

 

谢谢、

Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nukunj

    感谢您的查询。

    1) 它是否支持检测并直接在 x8 OSPI 上启动。

    答 1。 我只能访问 MT35XU02GCBA2G12 简要数据表 、我可以从该数据表中看到此 NOR 闪存能够在 8x DDR 模式下引导。

        AM62Ax TRM 的“初始化/部分、xSPI 引导及其小节、xSPI 引导加载程序操作“中指定了 AM62A7 ROM 闪存的引导要求  

    AM62A7 ROM 的角度来看、似乎无法在 OSPI 引导模式 (SDR:1S-1S-8S) 下引导此存储器 、但仅在 AM62A7 ROM xSPI(扩展 SPI)DDR 引导模式:8D-8D-8D 中引导。 我需要知道 MT35XU02GCBA2G12 存储器是否在 xSPI 模式下支持 8D-8D-8D 格式、以及支持的 xSPI 读取命令的类型等、以确认 它是否与 SoC ROM 加载程序兼容。 

    MT35XU02GCBA2G12 数据表中确实规定:

    虽然 确认了 xSPI 地址和数据的 8 位大小支持、但我仍然不确定 xSPI 模式下支持的命令大小是否为 8 位 (8D-8D-8D)。

    愿意吗?请在 E2E 私人聊天中分享完整的文档(如果您一方提供)。

    SK-AM62P-LP 使用 W35N01JWTBAG、从通电启动开始在 x1 或 x8 SPI 上工作吗?

    A2。 原始 SK-AM62P-LP (\sprr487c\Proc164\2_PROC164E2\1_Schematic\PDF) 使用 NOR 闪存 S28HS512TGABHM010。 根据设计手册、它可以替换为封装兼容的 W35N01JWTBAG 八路串行 NAND 闪存 存储器。 从简要的数据表中可以看出、八通道串行 NAND 闪存 W35N01JWTBAG 能够在标准 x1 和 x8 引导模式下引导。

    从 AM62A7 ROM 的角度 来看、 我怀疑 :

    由于 ROM 和 W35N01JWTBAG 之间的存储器 4KB 页读取命令的地址大小不同、因此可能不支持 AM62A7-Q1 ROM 串行 NAND 引导 1s-11-1s 或 1s-1s-8s。 我 需要在内部交叉检查。  我希望我能在 2 天或 3 天内回复您。

    感谢您的耐心!

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anastas、

    感谢您的详细答复。 我发现在 Micron 数据表 MT35XU02GCBA2G12 中提到它支持 具有八进制命令的扩展 SPI 协议。

    1) MT35XU02GCBA2G12 是否与 AM62A74 配合使用?

    2) 使用 TI-SDK、我们最终需要进行哪些更改。 与我的团队成员分开的线程正在进行中:

    AM62A7:无法在 SDR 模式下检测 NOR 闪存 x8 OSPI — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛 

    谢谢、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikunj

    感谢您的更新。 我会考虑这个。

    请指定您的 SDK 类型和版本吗?

    因此、我可以将您的软件查询提交给相应的 SDK 团队。

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anastas、

    TI SDK 版本:
    TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-edgeai-am62a-EVM-10-01_00_05

    您可以参阅另一个正在进行的线程  AM62A7:无法在 SDR 模式下检测 NOR 闪存 x8 OSPI 以 了解更多详细信息。 如果我们的团队对此保持一致并尽早提出解决方案、将会很有帮助。

    谢谢、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、从硬件角度而言、

    您能否确认 MT35XU02GCBA2G12 是否与 AM62A74 兼容?   SDK 上的软件更改(具有所需的 xSPI DDR 引导模式:8D-8D-8D)是否可以解决此问题?

    这将有助于我们在必要时尽早规划设计变更。

    谢谢、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikunj

    如果我的误解来自图片、我想道歉:

    我有一个讨论,其中我清楚地知道 “I/O 引脚配置选项“ 选择值: 12 可能有一个语义(总线宽度+数据传输时的数据速率内存重置)  ,这与我最初理解的不同(1 :缺乏对 DDR 模式的支持, 2 :缺乏对 SDR 模式的支持)。

    简要文档版本没有完整的说明。 从您的链接主题中 、我了解 MT35XU02GCBA2G12 支持 x8 OSPI SDR、这很好。

    我还有一些其他问题:

    1) 它是否支持检测并直接在 x8 OSPI 上启动。

    q2) 您是否询问有关 AM62A7、AM62P ROM 引导或您的自定义 Linux 引导加载程序引导的信息?  

    AM62A7、AM62P ROM 加载程序具有传输速度/配置限制。 对于自定义引导加载程序、选择更加宽松。

    通过 OSPI 从闪存加载到 OCMRAM 或外部 LPDDRx RAM 存储器的引导映像以及从 RAM 存储器执行的引导加载程序、大多经过测试和建议。  

    [引述 userid=“627156“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629190/am62a7-q1-ospi-flash-detection-and-bootup/6286559

    此外、从硬件角度而言、

    您能否确认 MT35XU02GCBA2G12 是否与 AM62A74 兼容?   SDK 上的软件更改(具有所需的 xSPI DDR 引导模式:8D-8D-8D)是否可以解决此问题?

     MT35XU02GCBA2G12 是否可与 AM62A74 配合使用?

    正如我在文章前面所说的、我现在已经了解 MT35XU02GCBA2G12 的默认(存储器复位)传输模式/位宽度 可能是 x8 八通道 DDR。 如果是这种情况、AM62A7 ROM 将无法在 OSPI 引导模式 (1s-1s-8s) 下从它引导。 我需要交叉检查并确认这一点、因为这可能会解释在链接的线程中观察到的错误消息。 除了简要数据表之外、我无法了解存储器默认位宽 DDR 格式是否为 8D-8D-8D 或否  

    AM62A7 ROM 可以  在 xSPI 引导模式下从 MT35XU02GCBA2G12 NOR 闪存引导、前提是它支持 8D-8D-8D 格式、并且存储器的 8D-8D-8D 通信协议满足以下 AM62A7-Q1 ROM 要求:

    即存储器应正确解释读取命令:0x0B 或 0xEE、后跟 4 字节地址。

    2) SK-AM62P-LP 使用 W35N01JWTBAG、从通电启动开始在 x1 或 x8 SPI 上运行吗?

     串行 NAND 引导模式下、应支持从八通道串行 DDR NAND 存储器(如 W35N01JWTBAG)引导 AM62P ROM。 如我所述 AM62Px TRM 中 的“初始化/部分“、“使用 OSPI 控制器引导“部分/“串行 NAND 引导“ 

    基于这样的事实:“SK-AM62P-LP 使用 W35N01JWTBAG NAND 闪存进行引导“我得出结论, 八路串行 NAND 闪存 W35N01JWTBAG 能够从 AM62P ROM 以 x1 SDR (1S-1S-1S) 和 x8 SDR (1S-1S-8s) 两种方式引导。  

    BOOTMODE[8:7]引脚将定义是否使用 x1 SDR 或 x8 SDR:

    下周我将能够跟进我们的 OSPI 硬件和 OSPI Linux 驱动程序专家的最终确认。

    感谢您的耐心!

    此致

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nikunj

    我要为我的答复中的时间间隔过长而道歉。

    [引述 userid=“627156“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629190/am62a7-q1-ospi-flash-detection-and-bootup/6286535

    TI SDK 版本:
    TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-edgeai-am62a-EVM-10-01_00_05

    您可以参阅另一个正在进行的线程  AM62A7:无法在 SDR 模式下检测 NOR 闪存 x8 OSPI 以 了解更多详细信息。 如果我们的团队对此保持一致并尽早提出解决方案、将会很有帮助。

    [quote userid=“627156“ url=“~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1629190/am62a7-q1-ospi-flash-detection-and-bootup/6286559

    此外、从硬件角度而言、

    您能否确认 MT35XU02GCBA2G12 是否与 AM62A74 兼容?   SDK 上的软件更改(具有所需的 xSPI DDR 引导模式:8D-8D-8D)是否可以解决此问题?

    [/报价]

    根据之前文章中的硬件注意事项和常见问题解答摘录: (+)【常见问题解答】Sitara/Jacinto 器件的 OSPI 常见问题解答 — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

     我可以假设与 MT35XU512ABA1G12 类似的 NOR 闪存 MT35XU02GCBA2G12在很大程度上与 AM62A7 SoC 兼容。  

    需要指出的一个主要区别是 C选项、它表示 MT35XU02GCBA2G12 的堆叠式 4 芯片闪存。  MT35XL512ABA1G12-0SIT 为单片(单芯片)。 我不确定这是否会以某种方式增加存储器访问协议/时序的任何变化。

    如果 AM62A7 ROM 和 MT35XU02GCBA2G12 应支持 OSPI 引导模式 (SDR 1S-1S-8S)、则强烈建议使用具有硬件复位引脚的封装。 在热复位/重新引导期间激活的硬件复位将使存储器从 4 字节地址模式(通常为 32 位地址涵盖 2Gbit)切换到默认的 3 字节地址模式、这是 ROM 在 OSPI 引导模式下对 NOR 闪存支持的唯一地址模式。 在 xSPI SDR 引导模式下:1S-1S-1S ROM 输出一个 3 字节地址、但在 8D-8D-8D 中、ROM 输出一个 4 字节地址。  

    我假设您计划仅将一个闪存存储器(仅使用一条 CS 线路)连接到 AM62A7 OSPI 端口。

    另请参阅以下主题:

    (+) AM2432:询问 AM2432 OSPI 引导 — 基于 Arm 的微控制器论坛 — 基于 Arm 的微控制器 — TI E2E 支持论坛

    我将让我们硬件和 Linux SDK 软件团队的专家确认 AM62A7 与 MT35XU02GCBA2G12 存储器的兼容性。

    如果下周星期二未回复(四月 28-2026)、请 ping 此主题。

    此致、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来这是在下面的线程上工作的、并等待来自 Micron 的信息: AM62A7:无法在 SDR 模式下检测 NOR 闪存 x8 OSPI 

    此致、Nuruddin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nuruddin:

    感谢您的确认。

    BR、

    Anastas Yordanov

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikunj, Nuruddin,

    这个线程的分辨率似乎取决于这两个线程的分辨率:

    AM62A7:无法在 SDR 模式下检测 NOR 闪存 x8 OSPI — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛、 本身取决于:

    AM62A7:在内核引导期间、无法在 SDR 模式下检测 NOR 闪存 x8 OSPI — 处理器论坛-处理器 — TI E2E 支持论坛

    为了解决最后一个问题,我们正在等待 Micron 提供更多的数据!

    谢谢

    此致

    Anastas Yordanov