This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB940N-Q1:DSI 转 CSI 选项

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645183/ds90ub940n-q1-dsi-to-csi-options

器件型号: DS90UB940N-Q1

尊敬的 FPD 团队:

我知道、DSI 转 CSI 桥接器可以通过使用 941AS + 940N 实现。  
您能否告诉我、是否有任何其他 FPD-link 串行器/解串器对可以支持显示器/摄像头串行器/解串器之间的这种交叉兼容性以支持 DSI 输入到 CSI 输出?   

940n + 941AS 是我知道可以做到这一点的唯一组合、但我想仔细检查。

谢谢、

Ben

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    UB981 还可以支持 DSI 至 CSI 转换;但是、此模式要求 DES 是 ADAS DES(97x、95x 等)。 数据表提供了 ADAS 兼容性的概述。

    此致、

    插孔