请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DS90UB940N-Q1
尊敬的 FPD 团队:
我知道、DSI 转 CSI 桥接器可以通过使用 941AS + 940N 实现。
您能否告诉我、是否有任何其他 FPD-link 串行器/解串器对可以支持显示器/摄像头串行器/解串器之间的这种交叉兼容性以支持 DSI 输入到 CSI 输出?
940n + 941AS 是我知道可以做到这一点的唯一组合、但我想仔细检查。
谢谢、
Ben