Other Parts Discussed in Thread: DP83822IF
器件型号: DP83822IF
主题中讨论的其他部件: Strike
您好:
在 与 DP83822IF PHY 配对使用的 SFP 光学模块进行接触放电测试(作为 IEC 61000-4-2 ESD 抗扰度测试的一部分)期间、我发现间歇性地观察到持续大约 100ms 的位错误。
软件分析:
当 PHY 芯片复位时、CPU 继续发送和接收数据。 在此复位期间、接收到的数据与发送的数据不匹配、这种不匹配也算作位错误。
迄今的调查:
我发现 深度断电 功能(DP83822IF 数据表中的一个专用术语)的持续时间恰好为 100ms。 这表明测试干扰可能会触发深度断电模式。 然而、在我将 深度断电速度 寄存器调整为 50ms 并重复测试后、位错误持续时间保持了 100ms。
问题:
1.在接触放电 ESD 测试过程中,这种 PHY 芯片的其他哪些机制会导致这种 100 毫秒位错误现象?
2.如果深度断电功能确实是根本原因,是否有办法完全禁用它?
背景:
我们的通信链路包含滤波功能、因此在测试期间丢失一两个数据包不会是主要问题。 但是、连续 100 ms 的数据丢失被视为严重故障。
感谢您的帮助。