This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS125BR820:供电前 SDA 上拉的影响。

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: DS125BR820, DS125BR820EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1639905/ds125br820-impact-of-sda-pull-up-before-power-supply

部件号: DS125BR820

您好、

我们计划在 SMBus 从模式下使用 DS125BR820、其中 ENSMB 将上拉至 VDD。

如果 SDA 上拉电源 (VPULLUP) 在转接驱动器电源 (VREDRIVER) 之前斜升、可能会导致以下任何问题:

-损坏 DS125BR820 或

-反向电流进入 VDD ?

 

当 ENSMB = 0(引脚模式)时、SDA 引脚用作 VODA0 的 4 电平输入引脚、并在 IC 中上拉至 VDD。

如果 VREDRIVER = 0V、ENSMB 也将为 0、我们担心电流可能流回随附图中所示的路径。

 

image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomoki-San:

    如果 SMBus 上拉电压在 6.3 建议运行条件表所示的 3.6V 范围内、则 DS125BR820 不会损坏。

    此致、

    Charles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles

     

    感谢您的答复。
    我们还担心 VDD 是否会产生任何反向电流、因为我们担心它可能会损坏直流/直流转换器。

     

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ogoshi、

    我将得到星期三的回复。

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ogoshi、  

    VDD 引脚上有反向电流。 在 DS125BR820EVM 上、我使用下面所示的设置测量到 764uA。

      

    此致、

    Charles