This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E:在 I2C 方向更改期间、在 SDA 线路上观察到偶尔振荡

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644580/txs0108e-txs0108e-occasional-oscillation-observed-on-sda-line-during-i2c-direction-change

器件型号: TXS0108E

尊敬的团队:

抄送客户

我的客户使用 TXS0108E 进行 I2C 电平转换、并且遇到了 在方向改变期间 SDA 信号偶尔振荡的问题。

 

附件是从 TXS0108E 的 A 侧获取的示波器捕获(黄色:SDA、蓝色:SCL)。
您能帮您查看设计并提供任何硬件设计注意事项来缓解这种情况吗?
6b959731395fd662628c286bc6f2ee62.JPG
1c9e0025c6c19bb33ffedbec64a96474.JPG 939efee83ef8a37f313bcdc18cd8768d.JPG
 
20.PNG
 
此致、
天空中
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky:

    我将对此进行研究、并在今天提供答复。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sky:

    可以在器件的 IO 上移除外部上拉电阻、因为该器件已经具有内部 4k//40k Ω 电阻。 TXS 器件在布线较长或电容过大时无法正常工作、请确保输出 Cload 保持在最小值、以确保单稳态正常运行。

    www.ti.com/.../scea135.pdf

    此致、

    插孔