This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN4550:使用外部 CAN 收发器时

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: TCAN4550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645320/tcan4550-when-using-external-can-transceiver

器件型号: TCAN4550

大家好、有几个关于将 TCAN4550 与外部 CAN 收发器搭配使用 (TEST_MODE_EN = TEST_MODE_CONFIG = 1) 的问题。  

WUP 模式检测和 t_WK_FILTER 似乎位于集成 CAN FD 收发器模块中/由这些收发器模块使用? 使用外部收发器时、WUP 如何工作? RXD_INT 上的任何活动是否与 WUP 模式类似(不适用滤波器)?

似乎三个功能已在 Failsafe 下归档、但只有提到的第三个功能(带有 CANSLNT 标志)通过 Failsafe EN 位进行控制?
使用外部收发器时、第三个功能是否适用?
意思:此处监控什么:内部收发器块(我想当使用外部收发器时,该模块被禁用?)的总线活动 CAN 内核的 RXD_INT 活动?

当分别根据外部收发器的功能使用外部收发器时、TXD 显性超时功能不适用?

使用外部 CAN 收发器时、热关断和 INH 引脚器件是否可用且正常运行? 提问、因为这些似乎显示在 CAN 收发器方框图中(使用外部 CAN 收发器时,该方框图可能在内部被禁用)。

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 AP:

    我们的 TCAN4550 专家本周将不在办公室。 他下周会回来、这样您就可以期待收到回复。 感谢您的耐心。

    Ethan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AP 尊敬的:

    感谢您耐心等待我上周离开办公室。

    WUP 模式检测和 t_WK_FILTER 是否位于集成 CAN FD 收发器块中/由这些收发器块使用? 使用外部收发器时、WUP 如何工作? RXD_INT 上的任何活动是否类似于 WUP 模式(不适用滤波器)?

    外部收发器需要能够检测 WUP、然后唤醒系统。  使用内部收发器时、MCAN 控制器被禁用并处于睡眠模式、并且有一个内部低功耗检测电路保持运行状态、以检测 WUP 条件。  使用外部收发器时、TCAN4550 将无法检测到 WUP。

    似乎有三个功能是在失效防护下归档的、但只有提到的第三个功能(带有 CANSLNT 标志)是通过 FAILSAFE_EN 位控制的?
    使用外部收发器时、第三个功能是否适用?
    意思:此处监控什么:内部收发器块(我想当使用外部收发器时,该模块被禁用?)的总线活动 或 CAN 内核的 RXD_INT 活动?

    这种 CAN 静音失效防护功能只是一个监控电路、它有一个计时器、每次检测到显性状态和隐性状态之间的转换时、都会将其复位。  这不是在 MCAN 控制器内核内部完成、而是作为内部收发器的一部分完成。  使用外部收发器时、我认为此失效防护功能是有效的、如果您仍想进行静音检测、则需要依赖外部收发器的任何失效防护功能。

    ]如果确实取决于外部收发器的特性、TXD 显性超时功能不适用?

    是的、这是实际 CAN 收发器的一个特性、在 MCAN 内核内未完成。  大多数收发器都包含显性超时失效防护功能、因此您需要依赖所使用的外部收发器中的该功能。

    在使用外部 CAN 收发器时、热关断和 INH 引脚器件特性是否可用且正常工作? 提问、因为这些似乎显示在 CAN 收发器方框图中(使用外部 CAN 收发器时,该方框图可能在内部被禁用)。[/报价]

    是的、热关断会监测器件的内部芯片温度。  如果短路类型的事件导致大功率耗散而导致器件发热、则器件应自行关断。

    当器件处于待机模式或正常模式时、无论使用的是内部收发器还是外部收发器、INH 引脚都将被驱动为高电平。

    此致、

    Jonathan