This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9557:P0 保护二极管

Guru**** 2960980 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9557

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1644631/pca9557-p0-protection-diode

部件号: PCA9557

在我的电路中、当我将 P0 引脚连接到上拉电阻时、我检测到了流入 P0 引脚的电流。 P0 和 VCC 之间存在二极管压降。  图中未显示这种情况。   

image.png

当该器件由 3.3V 供电且 P0 输入用作 5V 容限输入时、电流流入引脚是否正常?  如果是这样、这意味着该引脚不能高于 VCC + 0.7V、并且我必须将电流限制在 20uA 至电源电流、 绝对最大值 I[I] IOK 为–20uA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles、

    支持此部件的应用程序工程师不在办公室、将返回星期四。 感谢您的理解。

    此致、

    Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    该器件在上电时支持可耐受 5V 电压的 I/O。 这受 VIH 规格支持:  

    其中、无论电源电压如何、VIH 规格均可高达 5.5V 最大值。  

    P0 上是否有任何其他不能耐受 5V 电压的器件?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路如下:

    • I2C 线路 — 上拉至 3.3V
    • SW1 - 3.3V 逻辑
    • U3 — 由 3.3V 供电   

    它将 P0 上拉至 3.96V、二极管压降超过 3.3V。  我用 NXP 的该器件版本替换了该器件、P0 变为 5V。  NXP 器件 500nA 流经 R8、R19、Q1 的反向偏置 B-C 结。  我不检测到任何流入 P0 的支路电流。  但是、使用 TI 器件时、P0 至 VCC 之间似乎有一个典型的 0.7V 保护二极管。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    您的逻辑在这里有意义。 根据 PCA9557 数据表、我可以预计 P0 会被上拉至 5V。  

    我可以在今天的实验室中自行检查、但需要找到零件。 让我回到您的星期五。  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有兴趣了解结果。  在测试中、我购买了一块最近填充的电路板上的 TI PCA9557 器件、并用我多年前购买的零件抽屉中的 TI 器件替换它。  它们的表现方式相同。  我不认为只是合同制造商收到了卷带缺陷或假冒器件。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    我在实验室中看了这个。 VCC = 3.3V、/RESET = 3.3V、通过 P0 上的 2.2k 上拉电阻施加 5V 输入信号。 我没有看到二极管压降。  

    您是否有器件的顶部标识的图像?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的 CM 填充的零件是“ATNQ“。  实验室中我的垃圾桶里的部件是“AH8V“。  我发现、当 P0 上的默认配置上电时、它们可以承受 5V 的电压。  但是、当软件将 P0 配置为输出时、P0 在配置为低电平时变为 0、并且在 VCC 上大约出现二极管压降。  这表明它不仅仅是一个保护二极管。

    下面是部件的照片。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    插入顶部标记中的批次跟踪代码时、我在我们的系统中找不到顶部图像 85KATNQ。  

    插入 54KAH8V 代码时、我发现它会跟踪 PCA9557 器件返回到我们的一个晶圆厂。  

    是否可以在两个器件之间的 VCC 和 GND 之间的 P0 上进行二极管测量测试?  

    此致、

    Tyler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的 Fluke 在电路板上的 P0 和 VCC 之间或者实验室箱中未填充的器件上没有看到二极管。  大约为 600k Ω。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果将引脚配置为输入、则没有电流流入引脚。  如果我将其配置为输出高电平、则会有一些电流流入。  因此、 成功的权变措施是在我希望将其配置为逻辑高电平时将其配置为输入。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    因此、总之、P0-P7 I/O 结构似乎不正确。 当引脚配置为输入时、似乎有一些二极管结构面向焊盘和 VCC。  

    数据表第 1 页中的功能应为可耐受 5V 的输入。 不可耐受 5V 电压的输入/输出。  

    此致、

    Tyler