This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM62A7-Q1:处理悬空引脚

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: AM62A7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646567/am62a7-q1-handling-of-floating-pins

器件型号: AM62A7-Q1
主题: AM62A7 中讨论的其他器件

大家好、团队

AM62A 手册提供了有关某些引脚未使用配置的说明、但并未涵盖所有引脚。

我是否可以问 AM62A7 的其他未使用的引脚、如 RGMII、eMMC 和 GPIO、是否需要外部硬件上拉/下拉配置? 还是应该通过软件将它们配置为初始状态? 是否可以将未使用的引脚保持未连接状态?

image.png

感谢你的帮助。

Xiwen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xiwen

    感谢您的查询。

    请阅读以下部分开头和结尾的注释

    5.4 引脚连接要求

    FYI、末尾的注释

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       您所引用的表无法处理所有可能的连接选项组合。 表中包含的连接建议 旨在解决最有可能需要特别考虑的引脚问题。 例如、必须连接引导模式输入以指示特定的系统引导序列。

    表后面有一条注释说明了 默认情况下有多少可配置器件 IO 处于关闭状态。 任何输入缓冲器 (RX) 关闭的 IO 都可以悬空、而不会损坏器件。 但是、任何已打开输入缓冲器 (RX) 的 IO 不得浮动到 VILSS 和 VIHSS 之间的任何电位。 如果允许悬空、输入缓冲器可以进入高电流状态、这种情况可能会损坏 IO 单元。 您 必须 确保 当连接的信号未被拉取或驱动至有效逻辑状态时、您的应用软件绝不会启用任何 AM62Ax 输入缓冲器。

    上述注释不能满足您连接到 AM62Ax 的器件的要求。 可能需要在 将 AM62Ax 连接到 所连接器件输入的任何信号上包含外部上拉电阻。  可能需要外部拉电阻 来将所连接器件的输入保持在有效逻辑状态、直到 AM62Ax 应用软件启动并配置所选外设和 IO、以便驱动信号。

    系统设计人员需要了解 AM62Ax 和所连接器件 的工作原理、因此他们可以 设计系统来提供适当的连接、并配置其应用软件   、以满足从初始上电、经历  引导序列、正常运行到断电的所有运行条件的连接要求。

    此致、
    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Paul、Sreenivasa

    感谢您的帮助。 我检查了这些引脚、发现 A8 和 A9 (WKUP_LFOSC0) 没有 RX 说明或未使用的处理说明。 您能看一下这两个引脚吗? 如果它们未被使用、我应该如何处理它们?

    谢谢、

    Xiwen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Xiwen

    谢谢你。

    这些是时钟引脚。

    WKUP_LFOSC0 在不使用时具有特定的连接要求

    请查看处理器数据表的以下部分

    6.12.4.1.5 未使用 WKUP_LFOSC0

    此致、

    Sreenivasa.