This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH0397:上电复位

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH0397

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1643244/lmh0397-power-on-reset

器件型号: LMH0397

您好:

我们的客户遇到了 VIN 电源从 1V 到 2.5V 时 LMH0397 无法正常工作的情况。

当客户将 VIN 从 2.5V 关断至 1V、然后再次上电至 2.5V 时、LMH0397 不会将 SDI_IO 输入传输到 OUT0。

在这种情况下、如果 LMH0397 无法正常工作、您能帮他吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    为什么它们会断电至 1V 电压并从 1V 电压上电? 如果从 0V 上电/断电、他们是否会遇到问题?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    这是因为 FET 放置在 VIN 电源线上、只需在没有 VIN 下拉电路的情况下关断即可关闭。 在这种情况下、当 LHM0397 关断时、VIN 似乎保持了 1V。 最终、系统从 VIN=1V 上电。

     我认为当他从 0V 启动到 2.5V 时没有出现任何问题、您能告诉我们这样的上电是否可以接受吗?
    如果没有,你还能告诉我们为什么?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    LMH0397 没有完全通电或断电。 如果您查看 LMH0397 的建议运行条件、VIN 最小值为 2.375V、最大值为 2.625V。 因此 1V 超出了其建议运行条件、并且我们不会表征 1V 下的 LMH0397、因此无法保证 1V 下的 LMH0397 行为。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当 VIN 从 1V 跃升至 2.5V 时、便发生了客户问题。 建议运行电压为 2.5V VIN、但当 VIN 从 1V 斜升至 2.5V 时、是否预计存在任何差异?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    但 LMH0397 不会完全断电、在 1V 时、无法保证其运行。 如果它们斜升回 2.5V、然后切换使能引脚、那么 LMH0397 是否正常工作?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    客户有一个问题:LMH0397 是从 VIN=1V 开始启动的。 您能帮他确定 VIN 从 1V 上升到现在的问题吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    1V 超出其建议运行条件、我们不会表征 1V 下的 LMH0397、因此无法保证 1V 下的 LMH0397 行为。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发送编修。

    这是否意味着我们不能预计当用户从 1V VIN 开启 LMH0397 时会发生什么情况?

    我个人认为、VIN=1V 是一个非常不稳定的条件、它的工作方式这意味着处于高阻态、因此我们通常根本无法预期器件会工作。 这就是我们通常建议在 0V 电压下上电的原因。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    这是否意味着我们不能预计当用户从 1V VIN 开启 LMH0397 时会发生什么情况?

    没错。 1V VIN 超出建议的运行条件、我们无法期望器件在 1V 电压下正常运行。  

    谢谢

    David