Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00428, LMH1219
部件号: LMH1219
主题中讨论的其他器件: TIDA-00428、
尊敬的团队:
我有一个 SDI 到光学 差分与 TIDA-00428 参考容差分相同、
在 POC 板上连接 6G-SDI 摄像头时出现问题。
从摄像机到 LMH1219 的 6G-SDI 输入不工作 — HEO 和 VEO - 0 因此 Out0 的问题不符合眼图要求。
当我连接 PC 显示器与 3840x2160 HDMI 到 6G-SDI 转换器和 LMH1219 它的工作,并提供适当的 HEO 和 VEO 读取和所有工作.
有时它会在视频上短暂闪烁。
有什么想法可以是什么原因?
我有简单的配置
///////////////////// 选择 IN0 并覆盖引脚///////////////////////////
// CTLE/CDR 页面
lmh1219_i2c_write (0xFF、0x04);
//覆盖 IN_OUT_SEL→强制 IN0
lmh1219_i2c_write (0x3F、0x10);
//覆盖 OUT_CTRL
lmh1219_i2c_write (0x3F、0x08);
//覆盖参考速率
lmh1219_i2c_write (0x3F、0x04);
//仅启用 IN0→OUT0
lmh1219_i2c_write (0x31、0x01);
/////////////////////
////////////// 启用 OUT0 驱动器
// CableEQ/驱动程序页面
lmh1219_i2c_write (0xFF、0x05);
// OUT0 功率‑断电覆盖开启
lmh1219_i2c_write (0x31、0x20);
//启用 OUT0 (POWER‑DOWN = 0)
lmh1219_i2c_write (0x31、0x00);
//////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////// 重置电缆 EQ 采集
lmh1219_i2c_write (0x19、0x04);
lmh1219_i2c_write (0x19、0x00);
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////// OUT0 调优 (VOD + DEM)////
//仍在第 0x05 页上
//-- VOD = 7 (max)--
uint8_t r30;
lmh1219_i2c_read (0x30、&r30);
R30 |=(1 << 5);// VOD 覆盖启用
R30 =(r30 和~0x07)| 0x07;
lmh1219_i2c_write (0x30、r30);
//---DEM = 0dB -----
uint8_t R31;
lmh1219_i2c_read (0x31、&R31);
R31 |=(1 << 6);// DEM 覆盖启用
R31 =(R31 和~0x07)| 0x00;
lmh1219_i2c_write (0x31、R31);
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////// 在 OUT0/////////////////////上启用时钟恢复数据
// CTLE/CDR 页面
lmh1219_i2c_write (0xFF、0x04);
// OUT0/OUT1 上的时钟恢复数据
lmh1219_i2c_write (0x1C、0x08);
// SMPTE 锁定使能
lmh1219_i2c_write (0x2F、0x00);
//重置 CDR
lmh1219_i2c_write (0x0A、0x0C);
//释放 CDR 复位
lmh1219_i2c_write (0x0A、0x00);
/////////////////////////////////////////////////////////
////////////// 禁用 EQ 旁路
// CableEQ/驱动程序页面
lmh1219_i2c_write (0xFF、0x05);
//禁用 EQ 旁路覆盖
lmh1219_i2c_write (0x27、0x00);
/////////////////////////////////////////////////////////
lmh1219_i2c_write (0x33、0x30);//断电 OUT1
/////////////////////////////////////////////////////////
有什么关于这个问题的想法?