This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1219:用于 6G-SDI 的 LMH1219 配置

Guru**** 2924050 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00428, LMH1219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1645616/lmh1219-lmh1219-configuration-for-6g-sdi

部件号: LMH1219
主题中讨论的其他器件: TIDA-00428

尊敬的团队:

我有一个 SDI 到光学 差分与 TIDA-00428 参考容差分相同、
在 POC 板上连接 6G-SDI 摄像头时出现问题。

从摄像机到 LMH1219 的 6G-SDI 输入不工作 — HEO 和 VEO - 0 因此 Out0 的问题不符合眼图要求。

当我连接 PC 显示器与 3840x2160 HDMI 到 6G-SDI 转换器和 LMH1219 它的工作,并提供适当的 HEO 和 VEO 读取和所有工作.
有时它会在视频上短暂闪烁。

有什么想法可以是什么原因?
我有简单的配置  

///////////////////// 选择 IN0 并覆盖引脚///////////////////////////

// CTLE/CDR 页面

lmh1219_i2c_write (0xFF、0x04);

//覆盖 IN_OUT_SEL→强制 IN0

lmh1219_i2c_write (0x3F、0x10);

//覆盖 OUT_CTRL

lmh1219_i2c_write (0x3F、0x08);

//覆盖参考速率

lmh1219_i2c_write (0x3F、0x04);

//仅启用 IN0→OUT0

lmh1219_i2c_write (0x31、0x01);

 

/////////////////////

 

////////////// 启用 OUT0 驱动器

// CableEQ/驱动程序页面

lmh1219_i2c_write (0xFF、0x05);

// OUT0 功率‑断电覆盖开启

lmh1219_i2c_write (0x31、0x20);

//启用 OUT0 (POWER‑DOWN = 0)

lmh1219_i2c_write (0x31、0x00);

 

//////////////////////////////////////////////////////////////////

 

///////////////////////////////////// 重置电缆 EQ 采集

lmh1219_i2c_write (0x19、0x04);

lmh1219_i2c_write (0x19、0x00);

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

//////////// OUT0 调优 (VOD + DEM)////

//仍在第 0x05 页上

 

//-- VOD = 7 (max)--

uint8_t r30;

lmh1219_i2c_read (0x30、&r30);

R30 |=(1 << 5);// VOD 覆盖启用

R30 =(r30 和~0x07)| 0x07;

lmh1219_i2c_write (0x30、r30);

 

//---DEM = 0dB -----

uint8_t R31;

lmh1219_i2c_read (0x31、&R31);

R31 |=(1 << 6);// DEM 覆盖启用

R31 =(R31 和~0x07)| 0x00;

lmh1219_i2c_write (0x31、R31);

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

////////////// 在 OUT0/////////////////////上启用时钟恢复数据

// CTLE/CDR 页面

lmh1219_i2c_write (0xFF、0x04);

 

// OUT0/OUT1 上的时钟恢复数据

lmh1219_i2c_write (0x1C、0x08);

 

// SMPTE 锁定使能

lmh1219_i2c_write (0x2F、0x00);

 

//重置 CDR

lmh1219_i2c_write (0x0A、0x0C);

 

//释放 CDR 复位

lmh1219_i2c_write (0x0A、0x00);

 

 

/////////////////////////////////////////////////////////

 

////////////// 禁用 EQ 旁路

// CableEQ/驱动程序页面

lmh1219_i2c_write (0xFF、0x05);

 

//禁用 EQ 旁路覆盖

lmh1219_i2c_write (0x27、0x00);

 

/////////////////////////////////////////////////////////

lmh1219_i2c_write (0x33、0x30);//断电 OUT1

/////////////////////////////////////////////////////////

 


有什么关于这个问题的想法?

此致、
Nikunj

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nikunj

    您能分享您的原理图和布局以进行审核吗?

    而是使用 I2C 配置 LMH1219、您能否切换到引脚搭接模式? 您是否仍在引脚配置 (strap) 模式下看到问题? LOCK_N 是否也会变为低电平以指示锁定条件?

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我尝试与表带模式 Lock_N — 低在两种情况下我们都有 Lock-问题是有时闪烁来,我做多次测试如果我有适当的视频没有 闪烁 ,它将按预期工作,但有时它会在我关闭和再次打开时闪烁, 我认为 6G-SDI 信号存在一些问题,因为当我使用其他一些带 SDI 环路输出的器件时,它会按预期工作,我必须订购一个转换器并对其进行评估,然后会通知您。
    请参阅下面的原理图 — LMH1219 上存在一些问题 — VDD_LDO 引脚我不得将其连接到 2.5V。




    此致、

    Nikunj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我只需使用两种不同的设置进行测试-  

    设置 1 -  

    PC HDMI 2560x1440 30Hz 分辨率馈送至 HDMI 到 12GH SDI 转换器 — SDI 连接到我们的设计及其工作..
    [Main][Inf] HEO RAW = 0x1F→ UI
    [Main][INF] VEO RAW = 0x75→ mV
    [Main][Inf]载波检测:0xE2
    [Main][Inf] EQ 粗调完成:0x41
    [Main][Inf] OUT0 VOD reg:0x2F
    [main][inf] OUT0 DEM reg:0x40
    [Main][Inf] CDR lock + VCO 位:0x5C

    设置 2-  

    摄像头模块 —  https://www.jencam.de/en/products/cameras/zoom-cameras/fcb-er8530-fg-6g-sdi-in-housing
    IT FCB-ER8530 摄像头和 HDMI 到 SDI 转换器板 TV10 0080。
    此设置无法正常运行  

    [Main][Inf] HEO RAW = 0x10→ UI
    [Main][Inf] VEO 原始值= 0x15→ mV
    [Main][Inf]载波检测:0xE2
    [Main][Inf] EQ 粗调完成:0x41
    [Main][Inf] OUT0 VOD reg:0x2F
    [main][inf] OUT0 DEM reg:0x40
    [Main][Inf] CDR lock + VCO 位:0x5C

    使用外部转换器进行 EQ/时钟恢复后  

    [Main][Inf] HEO RAW = 0x2D→ UI
    [Main][INF] VEO RAW = 0x81→ mV
    [Main][Inf]载波检测:0xE2
    [Main][Inf] EQ 粗调完成:0x41
    [Main][Inf] OUT0 VOD reg:0x2F
    [main][inf] OUT0 DEM reg:0x40
    [Main][Inf] CDR lock + VCO 位:0x5C


    有什么想法,我可以做什么在设置 2 没有外部转换器,有任何调谐的 SDI 中以获得适当的结果?

    此致、

    Nikunj  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的大卫,

    我改变终端,在 IN0+移除 75 欧姆下拉和 IN0- 75 欧姆到 GND 现在我能够使它与相机工作,

    感谢您的支持、

    此致、

    Nikunj