Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: TS3DV642-Q1
尊敬的团队:
您能否为器件 TS3DV642-Q1 提供每个三元组的 CPHY CSI2 支持速度。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1
器件型号: TS3DV642-Q1
尊敬的团队:
您能否为器件 TS3DV642-Q1 提供每个三元组的 CPHY CSI2 支持速度。
您好 Thrinesh、
谢谢您的澄清。
遗憾的是、我们没有 22.8Gbps 的器件规格。
最接近的是 TMUXHS4412、预计高达 20Gbps。
不过、其带宽为 13GHz、因此它可能能够满足您的速度要求。
您可以 使用 EVM 订购一些样片进行验证。
这是我们目前为此提供的最佳解决方案。
谢谢、
NIR