This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3DV642-Q1:CPHY CSI2 需要速度

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TS3DV642-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647432/ts3dv642-q1-need-speed-for-cphy-csi2

器件型号: TS3DV642-Q1

尊敬的团队:

您能否为器件 TS3DV642-Q1 提供每个三元组的 CPHY CSI2 支持速度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thrinesh、

    您计划以何种特定的信号速度运行?
     TS3DV642-Q1 是一款无源多路复用器、因此只要其电压电平和速度在其规格范围内、就能够支持传递任何信号。

    谢谢、

    NIR  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 NIR:

    我希望 每个三元组以 5.7Gbps(每个端口 22.8Gbps)的速率运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thrinesh、

    谢谢您的澄清。

    遗憾的是、我们没有 22.8Gbps 的器件规格。
    最接近的是 TMUXHS4412、预计高达 20Gbps。  

    不过、其带宽为 13GHz、因此它可能能够满足您的速度要求。
    您可以 使用 EVM 订购一些样片进行验证。  

    这是我们目前为此提供的最佳解决方案。  

    谢谢、

    NIR