This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESD321:ESD321 是否可以保护 3.3V 容限 USB 引脚?

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ESD321

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647116/esd321-can-esd321-protect-3-3v-tolerant-usb-pins

器件型号: ESD321
主题中讨论的其他部件: Strike

TI 专家、您好

 

ESD321 旨在保护 STM32U595 MCU 的 USB 引脚。 如数据表所述、USB 引脚并不总是能耐受 5V 电压。 有时它可耐受 3.3V 电压、在本例中、ESD321 可以预防 ESD 冲击吗?

 

BR

Yang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    ESD321 在 8kV 冲击下的典型钳位电压为 6.8V。 该电压高于器件的绝对最大额定值、因此可能会损坏线路。

    此致、

    Bryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Byran

    感谢您的答复。 但如 ESD321 数据表所述、它可以用作 USB 数据线保护、这是否意味着可耐受 5V 电压的 USB 器件可以在典型的 6.8V 钳位电压下承受。

    BR

    Yang  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yang:

    否、这意味着线路电容足够低、因此不会干扰 USB 通信。 您仍需要确保钳位电压低于 USB 数据线的绝对最大额定值。  

    在本例中、钳位电压高于 USB 线路容差、因此可能会损坏引脚线。

    此致、

    Bryan