Other Parts Discussed in Thread: ESD321
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: ESD321
主题中讨论的其他部件: Strike
TI 专家、您好
ESD321 旨在保护 STM32U595 MCU 的 USB 引脚。 如数据表所述、USB 引脚并不总是能耐受 5V 电压。 有时它可耐受 3.3V 电压、在本例中、ESD321 可以预防 ESD 冲击吗?
BR
Yang