Other Parts Discussed in Thread: TPD4S480, TPS26750, TPS26750EVM, TPS26750A, CSD17581Q3A
器件型号: TPD4S480
主题中讨论的其他器件: TPS26750、 TPS26750EVM、 CSD17581Q3A
我目前有一个 240W 设计、该设计使用 TPD4S480/TPS26750、其方式与 TPS26750EVM 几乎相同、仅作为 240W USBCPD 受电方、但不提供数据。 我有一个额定电流为 5A 的 USBC 连接器、但我已经看到几个 USBC 连接器短路时电路板发生故障的情况、包括一个客户退回的连接器。 这些问题听起来与框架 16 笔记本电脑的经验和 Nvidia DGX Spark 论坛上报告的问题非常相似、据我所知、Nvidia DGX Spark 论坛是仅有的两款 240W 接收器的商业产品。
有没有其他人注意到电弧问题、电弧会使 USBC 连接器短路并导致端口在重负载下死亡?