请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号: DP83825I
你好
我的客户对通过 0x30B/C 寄存器进行 VoD 调整有疑问。
数据表显示、在表 8-2 P85 中、它可以调整到+/–50%。
此值有多大件之间的差异?
客户使用 Vod=1.0V 左右的样片对其进行了测试。
当配置为+/–25%时、VoD 随着设置的变化更改为约+/- 25%。
但当配置为+/–50%时、VoD 仅更改为约+/- 28%。
28%看起来像该样本的最大值。 这是这个问题的背景。
此致、
Oba