This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:VOD 可调范围

Guru**** 3001220 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646245/dp83825i-vod-adjustable-range

器件型号: DP83825I

你好

我的客户对通过 0x30B/C 寄存器进行 VoD 调整有疑问。

数据表显示、在表 8-2 P85 中、它可以调整到+/–50%。
此值有多大件之间的差异?

客户使用 Vod=1.0V 左右的样片对其进行了测试。
当配置为+/–25%时、VoD 随着设置的变化更改为约+/- 25%。
但当配置为+/–50%时、VoD 仅更改为约+/- 28%。
28%看起来像该样本的最大值。 这是这个问题的背景。

此致、
Oba

 

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    这不是我们之前通过 VOD 调整看到的。 您能否分享为调整 VOD 而完成的寄存器写入?

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg 您好:

    我将在电子邮件中发送更多详细信息。

    此致、
    Oba

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Oba:

    好的、谢谢。 我们可以通过电子邮件继续讨论。

    此致、

    GREG