This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:LED_0、LED_1 引脚的驱动能力

Guru**** 3001220 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1646651/dp83822i-drive-capability-of-led_0-led_1-pins

器件型号: DP83822I
主题中讨论的其他器件: DP83822EVM

您好:

请帮助回复客户有关 DP83822IRHB 的 17 引脚 LED_0 和 24Pin:LED_1 驱动能力的问题。

目前、客户正在设计电路、假设输出电流约为 9mA、用于直接从相应的引脚点亮 LED。 (运行条件:VDDIO = 3.3V)

在数据表的第 7.5 章“电气特性“中、提供了“I OH/I OL= 4mA “作为输出电压的测试条件的说明、但我们无法看到 17 引脚的最大允许电流(绝对最大额定值)说明:LED_0 和 24Pin:LED_1。

因此、为了确认是否可以使用 DP83822IRHB、客户希望了解以下两点。

1) 从 17 引脚和 24 引脚驱动大约 8mA 的电流在器件功能和可靠性方面是否不是问题?

2) 如果不建议从每个引脚进行 8mA 驱动、则引脚允许的“最大驱动电流“是多少?

此致、

T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 由于客户计划在 5/19 日本时间修复电路、 他们要求在美国时间的 5/18 内回复。 如果您能提供帮助、我们将不胜感激。

    非常感谢。

    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    有人能帮我解决这个问题吗?

    非常感谢。

    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imai-San:

    LED 引脚的最大电流由引脚的输出电压决定、该电压受应用消耗的电流的影响。 我可以在内部查看我们是否除了数据表中提供的 4mA 之外还有任何进一步的指导、明天会响应。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imai-San:

    如果使用的 LED 需要 8mA、则不应影响器件功能。 我们 无法为 LED 引脚提供最大电流、但我连接了 DP83826 VOH 与当前负载的关系图。 DP82822 PHY 的发展趋势应该是类似的。

     

    \\n 此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregory-San:

    感谢您的支持。

      如果 LED_0/LED_1 终端的输入/输出电流可以支持 4mA 或更高版本和 8mA、我想等待您的回复。

    我明白、您提供的 DP83826 的 LED VOH 与当前负载的关系图也适用于 DP82822。
    从此图中可以看出、DP83826(和 DP 82822)似乎能够输出 8mA、尽管 VOH 从 3.3V 降至大约 2.5V

    我的回答正确吗?

    此致、

    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imai-San:

    是的、应该支持这些电流。 但是、这也需要根据所用 LED 的规格进行验证。  此 LED 已在 DP83822EVM 上验证:

    https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/655/QTLP630-2.pdf 

    您的理解是正确的。 尽管 DP83822 LED VOH 与电流负载的关系与 DP83826 不完全相同、但它应该遵循类似的趋势。

    此致、

    GREG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregory-San:

    我会告诉客户您给了我什么、并要求他们检查他们使用的 LED。

    回复客户后、如果在下周结束时没有其他问题、我将在这里结束。

    此致、

    T.Imai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Imai-San:

    感谢您的检查。

    此致、

    GREG