Other Parts Discussed in Thread: DP83822EVM
器件型号: DP83822I
主题中讨论的其他器件: DP83822EVM
您好:
请帮助回复客户有关 DP83822IRHB 的 17 引脚 LED_0 和 24Pin:LED_1 驱动能力的问题。
目前、客户正在设计电路、假设输出电流约为 9mA、用于直接从相应的引脚点亮 LED。 (运行条件:VDDIO = 3.3V)
在数据表的第 7.5 章“电气特性“中、提供了“I OH/I OL= 4mA “作为输出电压的测试条件的说明、但我们无法看到 17 引脚的最大允许电流(绝对最大额定值)说明:LED_0 和 24Pin:LED_1。
因此、为了确认是否可以使用 DP83822IRHB、客户希望了解以下两点。
1) 从 17 引脚和 24 引脚驱动大约 8mA 的电流在器件功能和可靠性方面是否不是问题?
2) 如果不建议从每个引脚进行 8mA 驱动、则引脚允许的“最大驱动电流“是多少?
此致、
T.Imai