This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280MB810:需要一个合适的开关器件来在 1 个 QSFP28 和 4 个 SFP28 之间进行选择

Guru**** 2904870 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280MB810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647239/ds280mb810-need-a-suitable-switch-part-for-selecting-between-1x-qsfp28-and-4x-sfp28

器件型号: DS280MB810
主题中讨论的其他器件: DS280DF810

您好的团队、
我有一个 SOM 提供 4 对串行器/解串器 (USXGMII)、每个串行器/解串器支持 25Gbps。 这可以连接到 1x QSFP28 和 4x SFP28、以利用全 100G 带宽。 在我的定制载板设计中、我希望同时实现 1 个 QSFP28 和 4 个 SFP28、但一次选择任意一个接口。 您能为我推荐一个支持此应用程序的合适部件吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vaishak:

    使用 2 个 DS280MB810(一个用于多路复用器,另一个用于多路信号分离器)可以正常工作。 请参见数据表中“应用和实施“部分的图 9-5(第 9 节)。  

    或者、如果系统损耗大于 20dB、建议使用重定时器。 在这种情况下、您应使用 2 个 DS280DF810。  

    此致、

    Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。 如何端接本应在 SoM 和 DS280DF810 芯片之间连接的其余未使用引脚(多路复用器处 4 个、多路信号分离器处 4 个)? 我可以通过电阻器将它们接地吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以将未使用的差分高速引脚悬空。 DS280DF810 具有一个用于启用该通道的内部信号检测块。 如果不存在信号、通道将不会开启。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你、查尔斯。
    我计划使用  2 个 DS280DF810。