This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXE8116:TXE8116 输入与慢速器件的兼容性(光耦合器接口)

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: TXE8116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1647842/txe8116-txe8116-input-compatibility-with-slow-devices-photocoupler-interface

部件号: TXE8116

您好的团队、
 
我计划使用 TXE8116、并希望输入来自光耦合器的信号。
我的理解是、就信号转换速度而言、光耦合器是一种相对较慢的器件。
在这种情况下、是否可以将光耦合器的输出直接连接到 TXE8116 输入?
具体而言、我想确认以下几点:
  • TXE8116 能否正确识别光耦合器等设备的缓慢上升和下降时间?
  • 在直接连接慢器件(如光耦合器)时、是否存在任何顾虑或限制?
此致、
Shota
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    当 TXE8116 中的 I/O 配置为输入时、它们遵循与 CMOS 输入相同的规则。 这意味着它们将受到慢速或浮点输入的影响。 有关更多详细信息、请参阅此常见问题解答: 慢速或浮点输入如何影响 CMOS 器件?

    对于此器件、我们没有用于 I/O 输入转换速率的参数。 但是、我会尝试将输入速率保持在<10ns/V

    此致、

    Josh